Other Parts Discussed in Thread: TPSM8D6C24, TPS3842
Thread 中讨论的其他器件: TPS3842
工具与软件:
尊敬的埃米尔和马当斯:
我们正在考虑 TPSM8D6C24、并对其在启动时的行为有疑问。
电流启动波形如下:
红色: VIN
绿色:中文
--黄色: VOUT

软启动周期设置为1ms、因此它在944us 时按预期工作。
但是、在启动之前会有大约7.94ms 的延迟。
我查看了数据表、TON_DELAY 仍处于其初始值0。



理解这是由于注释中提到的"此延时时间、tdelay (uvlo_PMBus)(典型值为6ms)"、这是否正确?
如图7-14所述。 从数据表中的 EN/UVLO 启动、这是否意味着如果我要在 EN 时序启动、则在提供 VIN 后需要等待足够的时间(典型值6ms)?

此致、
毫米