This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM8D6C24:启动条件

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TPSM8D6C24, TPS3842

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1385958/tpsm8d6c24-start-up-conditions

器件型号:TPSM8D6C24
Thread 中讨论的其他器件: TPS3842

工具与软件:

尊敬的埃米尔和马当斯:

我们正在考虑 TPSM8D6C24、并对其在启动时的行为有疑问。

电流启动波形如下:

红色: VIN

绿色:中文

--黄色: VOUT

软启动周期设置为1ms、因此它在944us 时按预期工作。

但是、在启动之前会有大约7.94ms 的延迟。

我查看了数据表、TON_DELAY 仍处于其初始值0。

理解这是由于注释中提到的"此延时时间、tdelay (uvlo_PMBus)(典型值为6ms)"、这是否正确?

如图7-14所述。 从数据表中的 EN/UVLO 启动、这是否意味着如果我要在 EN 时序启动、则在提供 VIN 后需要等待足够的时间(典型值6ms)?

此致、

毫米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [报价用户 id="558541" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1385958/tpsm8d6c24-start-up-conditions "]

    理解这是由于注释中提到的"此延时时间、tdelay (uvlo_PMBus)(典型值为6ms)"、这是否正确?

    如图7-14所述。 从数据表中的 EN/UVLO 启动、这是否意味着如果我要在 EN 时序启动、则在提供 VIN 后需要等待足够的时间(典型值6ms)?

    [报价]

    有。

    这段时间从 AVIN 上升到高于其 UVLO_ON 电平(约为2.9V)开始、这会启动 TPSM8D6C24逻辑的上电过程。  该上电过程包括加载 NVM 修整、配置和用户可编程设置以及引脚检测。

    我建议允许12ms 以确保上电序列已完成。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    感谢您的回答。

    TPSM8D6C24的电源目的端需要一个序列、我们遇到了问题、即无法在预期时间启动。

    我们将使用 TPS3842等监控器 IC 来设置延迟以监控 TPSM8D6C24的输入电压、并对其进行设置、以便序列在12ms 或更长时间后启动。

    此致、

    毫米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    很高兴能够提供帮助。