This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55289Q1EVM:GUI 可以与 USB2ANY 连接、但可以##39;不能通过 I2C 连接 EVM、无论地址是74H 还是75H、TPS55288EVM-530都存在相同的问题。

Guru**** 2769575 points

Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY, TPS55289, TPS55288

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1385402/tps55289q1evm-the-gui-can-connect-with-the-usb2any-but-can-t-connect-with-the-evm-through-i2c-whatever-the-addr-is-74h-or-75h-the-tps55288evm-530-has-the-same-problem

器件型号:TPS55289Q1EVM
主题中讨论的其他器件:USB2ANYTPS55289TPS55288

工具与软件:

GUI 可以连接到 USB2ANY ,但不能通过 I2C 连接到 EVM,无论地址是74H 还是75H , TPS55288EVM-530都有相同的问题。

USB2ANY 的固件版本为2.8.2.0。  

USB2ANY Explorer 不显示错误,我可以点亮3.3V 或5V .

连接 EVM 后、我将 JP1的跳线移至 ON 位置。

GUI 如下所示:

TPS55289-Q1 (TI.com)

TPS55288 (TI.com)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    感谢您联系我们。 请提供您的设置的照片。 此外、请提供 GUI 的屏幕截图。

    请检查以下几点。

    您是否 更新了 USB2ANY?  

    您是否使用 TPS55288 GUI 连接 TPS55288、而使用 TPS55289 GUI 相应地连接 TPS55289?

    您能帮助检查 VCC 引脚电压吗? 是5V 吗?

    您是否有任何其他 USB2ANY 探索? 可以尝试更改一个。

    此致、

    Mulin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VCC 为5V。 当用 USB2ANY 连接55288evm 时,我可以在示波器上看到 I2C 信号,当通信停止时, SCL 和 SDA 的电平很高,电压是3.3V ;但当我用 USB2ANY 连接55289Q1evm 时,没有信号时,在我的计算机上连接设备55289 GUI 上,让 GUI 连接设备,设备 SDA 为低电平,SCL 是高电平。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    请移除 SCL 和 SDA 中的这两个跳线、然后重试

    此致、

    Mulin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经尝试移除和连接跳线, usless ,没有信号上的 SCL 和 SDA 信号线.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    您是否更新了 USB2ANY?  https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/861849/usb2any-firmware-update-fails---how-to-fix-it

    此致、

    Mulin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,我已经更新了 USB2ANY 当我第一次连接到我的电脑,防火软件版本是2.2.2.0

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    版本为2.8.2.0

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    您能否帮助提供 SDA 和 SCL 的波形、以便我检查字节是否正确。

    此致、

    Mulin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    55289Q1-EVM 在示波器上没有任何波形,我认为 EVM 不工作,电源电压是10V .

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能帮助检查 VCC 引脚电压吗? 是5V 吗?

    您检查过 VCC 电压吗? 如果是5V、则 EVM 工作正常。 否则、请检查 EN 引脚和电源。

    由于根本不存在 SCL 和 SDA 信号、因此这不是 EVM 问题。 检查 USB2ANY 硬件和软件。 您是否使用针对 USB2ANY 硬件 Bouton BSL 的孔进行按压并对其进行更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是、VCC 是5V 的,我也使用针按下 BSL 按钮之前连接 USB2ANY 与计算机时,我更新 USB2ANY .

    你有售后服务吗? 您能给我发送一个新的55289EVM 吗,我把我手中的一个发送回给您吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还有另一个55288EVM ,但我刚刚连接它 USB2ANY 两次成功.

    USB2ANY 软件的浏览器显示 fireware 版本是2.8.2.0 ,这是否意味着更新成功?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    1.您是否使用触发器来捕获 SCL SDA 信号? 您可以直接测试 USB2ANY 连接器吗?

    您是否修改了电路板? 您能给我简单介绍一下电路板吗?

    3.是否有更多芯片? 您可以尝试更改 IC。

    4.售后服务不能帮上忙。 可以尝试联系您的 TI 帐户 FAE。

    此致、

    Mulin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1、我使用了正常模式时使用示波器,当 SCL 和 SDA 的信号发生变化时,示波器可以准确地捕获变化。

    2、我没有修改板, EVM 是全新的。

    3、我有了芯片,我会尝试换一个新的芯片。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    请提供触发波形、以便我们可以检查信号是否正确。 尝试该自动连接功能来更改 I2C 地址。

    此致、

    Mulin