请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS51397A 工具与软件:
大家好、团队成员:
使用 TPS51397A、其应用范围为20V 至5V、电流输出为9.3A。 存在以下问题:
1.如果效率是90%,耗热5.1W。 如何将5.1W 的热量分配给 IC、电感器、电容器等;
2.是否需要在输出端添加470 μ F 的电解电容? 或者您有什么好建议吗?

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Reed:
对于您的问题:
1、 损耗主要包括电感的磁芯损耗、电感的铜损耗以及 IC 损耗。 您可以使用 Webench 模型获取该器件在测试条件下的功率损耗。

webench.ti.com/.../130
2. 请确保输出电容不超过330 μ F。 我们芯片采用了 DCAP3控制模式、并且增加了内部补偿电路、所以无需外部使用大 ESR 输出电容。

谢谢。
奥罗拉