This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25798:当在未连接电池的情况下启用充电时、系统线路会重新启动

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25792, BQ25798

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1385026/bq25798-sys-line-restarts-when-charge-is-enabled-without-battery-connected

器件型号:BQ25798
Thread 中讨论的其他器件:BQ25792

工具与软件:

您好!  

我在采用1节电池的设计中使用 BQ25798。 我是从 BQ25792开始的、此时它会在启用充电且未连接电池的情况下重新启动。 我被告知、98年解决了这个问题、但问题仍然存在。  

我有一个具有保护模式/运输模式的智能电池。 为了使电池退出此模式、我必须进行充电。 从电池充电器的角度来看、这是对可能不存在(0V)的电池施加充电、并且启用充电时、SYS 线路会复位。 我可以做些什么来规避此问题? 我已经尝试通过检测 BATP 上的"空闲"电压来在固件中规避此问题、但这种情况非常不稳定、并且电路板之间的差异也不同。  

我也无法检查它是否是 BATOVP 状态、因为正是由于这个原因、整个器件复位、但我认为这是原因。  

提前感谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fraannk:

    如果已启用充电且未连接电池、则 BQ25798仍具有 BATOVP。  之后是 BQ25792、转换器的关闭时间为30ms、导致 SYS 崩溃。 BQ25798没有执行此操作。 如果您无法使用/CE 引脚或 BIT 在电池移除时禁用充电、并且 TS FAULT 在电池移除时不会开始充电、则您可以为 BAT 添加大约200uF 的电容。  这可以防止 BATOVP、但两个充电器仍将进入和退出充电终止、重新启动充电、重复。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已尝试向 BAT 线路添加200uF、但 BQ25798上的转换器不再复位、但 BQ25792上的转换器仍然会复位。 我必须实现额外的容量、或者找到一种只在安装电池后才开始充电的方法。 谢谢你。