This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM51551:整流器二极管选择

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: LM51551

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1383079/lm51551-rectifier-diode-selection

器件型号:LM51551

工具与软件:

尊敬的专家:

客户将 LM51551用于9-36Vin 至54Vo/0.6A 应用。 尝试了两个二极管。

DM1使用200V/3A 肖特基二极管 e2e.ti.com/.../SM3200B.pdf。负载正常、可在最高满载时使用。

2. Dm1使用600V/5A 超快速二极管 e2e.ti.com/.../MUR5U60_2800_TO_2D00_277_2900_.pdf。Dm1会非常热和吸烟。 我们还将观察到输入电源电流持续增加。  

您可以大致了解并建议如何正确选择整流器二极管、原理图可能会出现什么问题吗?  

原理图:

XFMR: e2e.ti.com/.../PL3254_2D00_001SR_5F00_SPEC_5F00_A.pdf

UM2 MOSFET:

e2e.ti.com/.../MTB013N10BRQ8.pdf

谢谢!

解决了

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allan:

    感谢您使用 E2E。

    根据我的计算结果、在本例中、流经二极管的峰值电流为6A。 600V 二极管具有明显更高的正向压降、因此功耗更高(峰值超过7W)。 这对于封装尺寸来说可能太大了。 我建议使用可获得更高电流的二极管。 在本例中、我会选择一个额定电流至少为10A 的电容器。

    此致、

    Moritz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Moritz:

    感谢您的及时回复。 客户还尝试并联两个600V 二极管(因此额定电流应该可以吗?) 但仍然无法在满负载30W 时获得稳定的输出。 我们认为某件事与稳定性有关。 还需要澄清的是、通过二极管的6A 峰值电流只应在最低9V 输入条件下发生、但测试客户确实使用了12V 输入电压。  

    P.S.最初 Rsns 使用10m Ω、但只能上电、会随着负载 增加而关断。 Rsns 更改为2m Ω、但仅能在高达15W 的负载下供电。 15W 负载后、 系统似乎不稳定。

    我更新了一些测试波形。  e2e.ti.com/.../LM51551-Issue.pdf

    请仔细查看、并告知我们接下来可以做什么。  

    谢谢!

    解决了

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allan:

    并联二极管不是一个好主意。 一个二极管将始终获取大部分电流。

    同样、输入为12V 时、峰值电流仍为5.5A。

    目前、客户使用的变压器比为1:1。 这将导致非常高的占空比。 这可能是主要问题。

    对于反激式拓扑、最大值为 建议占50%的占空比。 请查看: https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/546358/maximum-duty-cycle-of-a-flyback-converter

    我建议使用1:3的比率。

    此致

    Moritz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mortiz:

    客户参考了类似的参考设计 PMP20588 、变压器 PRI 为1:5。

     客户使用的变压器 Pri:Sec PL3254-001SR_SPEC_A.pdf 也是1:5 (不是1:1)。  

    请您再次查看可能有什么问题吗?

    谢谢!

    解决了

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allan:

    你是对的、我看到了错误的列。

    这只是为了澄清、对于另一个二极管、一切都正常。

    我建议在整流二极管上放置一个缓冲器、以抑制大的振铃和尖峰。

    从原理图中可以看出、其余的都可以、您能否再测量一些波形?

    感兴趣的位

    - VDS 和二极管的阳极电压一起在一个范围热

    - Vin、Vout、COMP 在一个示波器范围内。

    谢谢、此致

    Moritz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Moritz:

    请参阅一些波形。

    -一个示波器内二极管的 VDS 和阳极电压共同寻呼[/quot]

    @Ω 空载

    @Ω 满负载30W

    -一个范围内的 Vin、Vout、COMP。

    @Ω 空载

    @Ω 满负载30W

    此致、

    解决了

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allan:

    感谢您的示波器截图。

    您是否获得了其他问题的答案? :

    [报价 userid="205125" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1383079/lm51551-rectifier-diode-selection/5287934 #5287934"]为了澄清一下、使用另一二极管一切正常?[/QUOT]

    他们是否已经安装了缓冲器?

    [报价 userid="205125" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1383079/lm51551-rectifier-diode-selection/5287934 #5287934"]我建议在整流器二极管上放置一个缓冲器以抑制大的振铃和尖峰。

    此致

    Moritz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Moritz:

    [报价 userid="205125" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1383079/lm51551-rectifier-diode-selection/5293195 #5293195"]为了澄清一下、使用另一二极管一切正常?[/QUOT]

    使用肖特基 二极管通常可以工作、但如果不使用肖特基二极管、54Vout 将不稳定、并且在满负载时非常热。  

    [报价 userid="205125" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1383079/lm51551-rectifier-diode-selection/5293195 #5293195"]我建议在整流器二极管上放置一个缓冲器以抑制大的振铃和尖峰。

    添加带 二极管 MUR5U60 (TO-277).pdf 的缓冲器。仍然可以看到不稳定的54Vout 和非常热的情况。  

    此致、

    解决了

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allan:

    因此、我建议使用肖特基二极管、它一切都正常工作。

    您是否可以在安装了缓冲器的情况下再次发送示波器截图? 高尖峰是否得到改善?

    此致

    Moritz