This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92612-Q1:闩锁保护

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92612

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1384348/tps92612-q1-protection-for-latch-up

器件型号:TPS92612-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS92612

工具与软件:

嗨、团队:

客户考虑使用  TPS92612将线路从电路板延伸到安装在车辆另一部分的 LED 来驱动 LED。 (例如、是否有必要在 IC 上添加一个二极管? (例如、添加二极管等)。

此致、

Hayashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Hayashi、

    导线长度是多少? 请提供应用的详细信息、如 Vin、Vout、Iout 和 PWM 信号。 尽管二极管提供了反向保护、但如果其正向电压影响器件的压降电压(SUPPLY- OUT)、则器件无法输出足够的电流。 此外、长导线会影响调光性能、尤其是小占空比、请仔细评估运行条件。

    BR、

    黑利。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hailee:

    您能否详细解释一下会考虑对调光性能的哪种感情、为什么?

    预期的导线长度为几米(将用于汽车内部照明)

    此致、

    Hayashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Hayashi、

    • 有关 PWM 调光功能、请参阅下面的。 您需要考虑输出的斜率。 此外、由于长导线的寄生参数、噪声会更容易引入。 需要更加注意调光性能。 如果您不使用调光功能、那就不会有问题。

             

    • 由于该器件是线性 LED 驱动器、因此当电源和输出端有足够的压降时、可以很好地调节输出电流、对于长线、应考虑电缆上的压降。

    BR、

    黑利。