This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65280:器件推荐

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65280

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1385826/tps65280-part-recommendation

器件型号:TPS65280

工具与软件:

我正在寻找 具有以下规格的直流/直流降压转换器:

 

低 EMC

5V 输出电压

9~32V 输入、  

4A 输出、  

静态电流。

感谢您的建议。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matthew:

    TPS65280的输入电压为5.5-18V。 对于9-32V、您是要求建议的电压范围高达32V 还是要求绝对值高达32V?

    和 BTW、您能告诉我客户、终端设备和体积吗?

    谢谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    客户是 Ezurio、最初的销量为10Ku、EE 是 SOM。  

    它不必恰好是32V、但尽可能接近我们可以达到9V-32V 输入将是理想之选。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matthew:

    感谢您的反馈。 我们拥有 TPS56637  4.5V 至28V 输入、6A 同步降压转换器。 您还可以联系降压宽输入电压团队、看看他们是否在您的输入范围高达32V 时有其他建议。

    谢谢!

    BRS

    卢西亚