This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53689T:CSPIN (引脚37)功能

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS53689T

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1386267/tps53689t-cspin-pin-37-functionality

器件型号:TPS53689T

工具与软件:

大家好、团队成员:

想知道 CSPIN (引脚37)是否也可用作电压监测器?  

数据表中未将该引脚称为多功能引脚。

我在该引脚处获得12V 电压(作为输出)。 这种行为是否正常?

如果不是、那么原因是什么?

下面我连接电路、输出到控制器 TPS53689T 的引脚37、因此预计为1V、但得到12V。

此原理图是否正常? 或仅需要连接电流感应电路?

谢谢!
Siddhi  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Siddhi:

    引脚38专用于 VIN 检测。  
    我们具有用于输入电流检测的引脚37。 实际上、需要在12V 电压轨中使用分流器。 分流器的一端连接到引脚37、另一端连接到38。 基于差分电压输入电流进行测量。 如果其中一个对输入电流不感兴趣、则可以将引脚37和38短接。