This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138ALLCEVM150:帮助了解 LLC 代码

Guru**** 2927890 points

Other Parts Discussed in Thread: UCD3138ALLCEVM150

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1384068/ucd3138allcevm150-help-understand-the-llc-code

器件型号:UCD3138ALLCEVM150

工具与软件:

我正在使用 UCD3138ALLCEVM150这个电路板、我可能需要这份文档来说明 LLC 代码的工作原理、您能给我吗? 此外、我下载的 LLC 固件还包含许多类型。 x0文件、我想知道我需要为我使用的此板刻录哪个文件。 X0文件,期待您的回复,祝您好运!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zihang、

    我们没有详细说明 UCD LLC 固件确切工作原理的文档。 由于控制算法相对简单、大多数固件只是配置外设。 但是、您可以查看 此 E2E 博文 、以查看有关 ADC 如何在 LLC 固件中工作的示例。

    参阅此 E2E 博文 、了解有关如何使用 Code Composer Studio 和 Fusion Studio GUI 设置 UCD 固件的说明。 以下说明将说明如何选择将要刷写的正确.x0文件。

    此致、

    Jonathan Wong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonathan、您好!

    我想知道的是这些代码中参数的数字量和模拟量之间的关系、我认为这将有助于修改参数以供以后调试、如果您能提供说明或链接、我将不胜感激。

    祝您好运、

    Zihang Xie

    #define VOUT_0 				(6144)
    #define VOUT_OV_FAULT_LIMIT (7168)
    #define VOUT_OV_WARN_LIMIT 	(6656)
    #define VOUT_UV_FAULT_LIMIT (1536)
    #define VOUT_UV_WARN_LIMIT 	(5632)
    #define IOUT_OC_FAULT_LIMIT (40)
    #define IOUT_OC_WARN_LIMIT 	(30)
    #define TEMP_OT_FAULT_LIMIT (110)
    #define TEMP_OT_WARN_LIMIT 	(90)
    #define VIN_OV_FAULT_LIMIT 	(430)
    #define VIN_OV_WARN_LIMIT 	(400)
    #define VIN_UV_FAULT_LIMIT 	(320)
    #define VIN_UV_WARN_LIMIT 	(350)
    #define IIN_OC_FAULT_LIMIT	(7)
    #define IIN_OC_WARN_LIMIT	(4)
    #define PGOOD_ON_LIMIT		(5888)
    #define PGOOD_OFF_LIMIT		(5632)
    #define VIN_ON_LIMIT		(320)
    #define VIN_OFF_LIMIT		(310)
    #define TON_RISE 			(30)
    #define VOUT_0_TRAN 		(0x9B33)
    #define DEADTIME1			((int)(DT1 / TDPWM + 0.5))
    #define DEADTIME2			((int)(DT2 / TDPWM + 0.5))
    #define DEADTIME3			((int)(DT1SR / TDPWM + 0.5))
    #define DEADTIME4			((int)(DT2SR / TDPWM + 0.5))
    #define SAMPLERATE 			((int)(TSAMP / TDPWM / 16 + 0.5))
    #define MINPER				((int)(TH / TDPWM / 16 + 0.5))
    #define MAXPER				((int)(TL / TDPWM / 16 + 0.5))
    #define TSRMAX	 			((int)((TSR - DT2SR) / TDPWM / 16 + 0.5))

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zihang、

    我会在明天作出回应。

    此致、

    Jonathan Wong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zihang、

    我在上面提到的 E2E 帖子中介绍了如何使用 IIN_OC_WARN_LIMIT 的示例。 您需要阅读整个 E2E 主题、以了解初级侧电流测量如何导致使用 IIN_OC_WARN_LIMIT。  列表中的其他变量的使用方式类似。 其中许多功能在 Fusion Studio GUI 中使用、可以在 Fusion Studio GUI 中进行更改。

    此致、

    Jonathan Wong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、感谢您耐心解释。