Other Parts Discussed in Thread: TPS61178
工具与软件:
您好!
我正在使用 TPS61178提供13V 到17V 的升压、Iout~2.5安培。 在轻负载条件下、电源是稳定的、但在2.5安时、该行为消除了、有时是稳定的、有时电感器会发出吱吱声、而输出电压只有15V。
该设计基于数据表示例、因为输入/输出参数与应用类似。
TPS61178的数据表提供了输入电压6-14V、输出电压=16V、输出电流=3A、F = 300kHz 的参考设计。 PG16图22的原理图显示了建议的元件值。
L=1.8uH、Cc = 6.8nF、RC = 15k、CP = 10pF。 F= 500kHz。 此外、还提供了1.8uH 至10uH 的电感器选择表。
该主题设计使用与数据表几乎相同的示例:
L=4.7uH、Cc = 6.8nF、RC = 15k、CP = N/A f~480kHz。 注意、不包括 CP。
使用 WebBench (6-14V 输入、3A@16V 输出)时、建议使用的元件值:
L1=2uH、Cc = 180 pF、RC=249k、CP=N/A
我将添加 CP=10pF 并重新评估电路行为。 但同时、是否有任何关于 WebBench 建议的 COMP 值与数据表中的值不同的评论?