This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 电源管理论坛

Guru**** 2782635 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS552892

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1386020/power-management-forum

器件型号:TPS552892EVM
Thread 中讨论的其他器件:TPS552892

工具与软件:

大家好、团队成员:

我想在我的项目中使用您的产品:TPS552892 (在我的应用中 Vin:10-32V、Vout:12V、Iout:2A)。

我找到了评估板:

TPS552892EVM

请、 我们可以提供该项目的 Altium CAD 文件吗?  (Altium 项目、如果是正堆)  

这很重要、因为 在 eval 的 pdf 中、布局中的某些步骤很难理解。

请告诉我。

谢谢。

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Davide:

    是的,请发送朋友请求给我,然后我可以分享你的文件。

    BRS、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,布莱斯,我发送你的友谊请求。

    请告诉我,谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Davide:

    请找到上传的文件。 THX。

    RBS

    布莱斯