This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSI3050:TPSI3050 -每个节点测量

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSI3050, TPSI3052, TPSI3050-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1382378/tpsi3050-tpsi3050-each-node-measuring

器件型号:TPSI3050
主题中讨论的其他器件: TPSI3052

工具与软件:

团队成员、您好!

对于 TPSI3050每个节点(EN、VDDP、VDDH、VDRV)的测量、我有一些疑问。 此外、我还想进行测量并绘制数据表中所述的图表(请参阅下面随附的图像)

供参考、我们有4通道 DSO、我已通过 GND 测量了初级侧电压 EN。

但如何测量次级侧电压 VDRV 和 VDDH 呢?

正在寻找您的响应。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Prema Perumal:

    感谢您在 E2E 上联系我们的团队。

    理想情况下、要实现该测量、您可以在通道1上使用一个差分探头来测量 EN wrt CGND。 使用其他标准探头、您将测量通道2和3上的 VDDH 和 VDRV 相对于 VSS。

    或者、使用2个通道测量 CGND 和 EN 对于 VSS 并使用数学函数来显示 EN - CGND。 然后使用通道3和4测量 VDDH 和 VDRV wrt VSS。

    此致、

    Jack Hemmesmeier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复、Jack、

    我对此芯片有一些疑问、

    1)什么是电压浮动?如果电压浮动在0.5V 以上,是否有任何问题?

    2)我们将以双向配置使用背对背 MOSFET。如何计算 MOSFET 的总电荷(Qg)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PREMA PERUMAL,

    VROOP 是负载接通时 VDDH 将降低的电压。  较低的 VDDH 将转化为较低的 VDRV、从而使 MOSFET 具有较高的 Rdson。 如果 VDDH 和 VDDM 过低、它将使 UVLO 跳闸、  对于 TPSI3050、该 UVLO 在数据表中定义为 VDDH_UV_F @ 6.9V 和 VDDP_UV_F @ 2.75V。  

    总电荷将是单个 MOSFET 上栅极电荷值的两倍。  

    此致、

    Jack Hemmesmeier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复、Jack、

    我们将使用栅极电荷为446nC 的双向背对背 MOSFET (IPTC011N08NM5)。下图显示了所有节点的测量值、但导通时间很长。 我们如何减少这一时间?

    Cdiv1和 Cdiv2的计算值均为2uf。 因此、在2线模式下、从 EN 到 VDRV 高电平的延迟为5ms。 我们必须通过使用低值 cdiv 降低延迟,对 VDDH 压降或在 MOSFET 工作模式下的影响是建议选择 tpsi3052与15V 栅极驱动电压与低 cdiv 电容器。

    我们在下面附加的图中测试了我们的设计、

    1)黄色-EN

    2)粉色 VDRV

    3) BLUE-VDDH

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、PREMA、

    感谢您在 E2E 上联系我们的团队。 总体而言、有两种方法可以改善 tSTART

    1. 增加功率传输
      1. 由于 RPXFR = 20千欧、另一个选项是从2线模式--> 3线模式。

    2. 减少电容负载
      1. 降低 CDIVx
        1. 由于降低 CDIVx 会增加压降、让我们看一下 MOSFET 的 VGS 与 Qg 间的关系图。


          米勒平台是什么样子的 4.3V 中、因为我们的 UVLO 将始终远高于我们应该的安全。 让我们检查器件 UVLO、看看可得到的最大压降是多少。



          看起来我们可以设定目标 1.4V 压降 工作。 如果目标是更高的 Vdroop、我们将在最小 VDDH 上升阈值处打开并立即达到下降 UVLO、从而关闭 VDRV、直到再次充电至 VDDH 上升阈值。 现在、让我们在计算器中检查1.4V 压降、看看要使用的 CDIVx 值。 我们还可以使用 Q=CV 公式计算此值。



          我们建议使用尽可能接近的 CDIV1和 CDIV2值 637.3nF 以最大程度地减小 tSTART 并保证压降始终高于 UVLO。 该计算器工具在此处显示 tSTART = 448 µs、但由于它极其保守、实际启动时间应快得多。  

        2. 选择具有更低总栅极电荷(Qg)的 MOSFET
          1. 我们可以 使用具有较低 Qg 的 MOSFET 来进一步降低 tSTART。 但我认为这具有挑战性、因为应用 需要高功率。

      此致、
      Tilden Chen


      固态继电器|应用工程师

    1. 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      感谢您的详细答复蒂尔登,

      如何测量 VDDHdroop 电压?

      您能解释一下我需要将电压探针夹到什么位置吗?

    2. 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      PREMA PERUMAL,

      在通道1上测量 VDDH 相对于 VSSS。 (引脚7上的探头、引脚5接地)  

      在通道2上、测量 VDRV 相对于 VSSS 的时间、并在该通道上触发。 (引脚7上的探头、引脚5接地)

      VDDH 压降将是 VDDH 最低时的电压差和稳态电压差。  

      在下面的应用曲线中、我用橙色突出显示了稳态值、即 VDRV 上升后 VDDH 为最低的点。  

       

      此致、

      Jack Hemmersmeier  

    3. 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      您好、Jack:

      感谢您发送编修。

      下面列出了一些其他的开放要点:

      1. 根据 TI 计算器计算出 C49 (Cdiv1)和 C50 (Cdiv2)为约2µF。 但是、此电容会在开启 MOSFET 时导致延迟。 因此、我正在考虑使用1µF 电容器。 如果我选择1µF 电容器、对电路(具体来说是0.8V 的压降)的影响是什么?回收时间是多久?

      2. 对于 TPSI3050-Q1、如果我选择3线模式组合、那么当 C49 (Cdiv1)和 C50 (Cdiv2)充满电时、VDDP 电流消耗将是多少? 它是否会持续消耗电流?

      3. 3Wire 模式 每当我将 EN_Pin 设置为高电平或低电平 VDDP 引脚消耗电流36mA 时、通常会发生这种情况或不会发生这种情况?

      谢谢!

      PREMA

    4. 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      Premal Perumal、

      1:  根据计算器、将 Cdiv1和 Cdiv2更改为1uf 将导致~0.9V 的压降、且 tRecover 将为53.8us。  

      当能量从初级侧传输到器件的次级侧时、器件通过将能量存储在 Cdiv1和 Cdiv2中来工作。 当器件打开负载时、它连接 FET 的栅极电容器 Cdiv1和 Cdiv2。 来自电容器的电荷会移至 FET 的栅极。 根据方程式 Q=CV、电压必须在电荷已降低的情况下下降;电压的下降即为压降。 会缓慢地穿过隔离栅补充电荷。 为电容器充满所需的时间为 tRecover。

      2和3. 无论 EN 引脚是高电平还是低电平、TSPI3050都会消耗来自 VDDP 引脚的内容功率。 您观察到的电流是 Rpxfr = 20k 且器件消耗5V 电压时器件的典型电流。 根据数据表、37mA 是电流消耗的典型值。  

      此致、

      Jack Hemmersmeier