This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS74801:Vref 精度@ 85℃

Guru**** 2393725 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS74801

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1386318/tps74801-vref-accuracy-85

器件型号:TPS74801

工具与软件:

大家好、团队成员:

在 TPS74801的数据表中、我们看到:
1)、Vref 容差、25°C 时为0.5%
2)、输出电压容差、2%、在整个温度范围内、以及其他条件下、使用无分压电阻器。

客户用例为:Vin=1.35V、Vout=1.2V、Iout=0.5A、Temp=[25C、85C]

您能否 在这些条件下提供 Vref 的直流容差?

谢谢! 此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hailiang、

    遗憾的是、我们没有85摄氏度下的器件特征数据、也没有您提到的特定工作点的数据。 同样在125°C 下、Vref 容差在0.5%以内。 我们可以确定地推断85摄氏度时 Vref 容差的行为