请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ78350-R1 工具与软件:
1) 1)如果检测寄存器更改为0.75mΩ 或0.5mΩ、数据存储器设置中是否有任何更改点?
仅校准是否足够?
2) 2) 数据存储器中的"请求的学习周期计数"关于什么?
此致、
Kagawa
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
1) 1)如果检测寄存器更改为0.75mΩ 或0.5mΩ、数据存储器设置中是否有任何更改点?
仅校准是否足够?
2) 2) 数据存储器中的"请求的学习周期计数"关于什么?
此致、
Kagawa
尊敬的 Kagawa:
1) 1)只需要校准。 请确保使用新检测电阻时 SRP/SRN 上的电压仍在规格范围内、我认为这是-200mV 至200mV。

2) 2) FCC 更新发生后、电量监测计将继续对循环计数过程中完成的周期数进行计数。 完成的周期数超过请求的学习周期计数设置的值后、电量监测计将设置 GaugingStatus ()[GaugingStatus] CF 位。 CF 设置为1表示请求为电量计完成一个调节周期。
此致、
Anthony Baldino
尊敬的 Kagawa:
据我所知、如果学习到的 FCC 值比以前的 FCC 值要小或要大、则 FCC 不会更新。 这是正确的吗?
您对 FCC 精益下降和 FCC 精益上升参数的理解是正确的。
此致、
Anthony Baldino