This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] BQ40Z50:如何执行两字覆盖 MAC 序列???

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1386470/faq-bq40z50-how-to-do-a-two-word-override-mac-sequence

工具与软件:

我正在尝试通过发送 ManufacturerAccess () 0x3008 WriteTemp 来覆盖温度、但无效。 我在做什么错?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据技术参考手册、您首先要确保  设置:温度模式[USER_TS]  传感器。  


    令人困惑的部分是上面突出显示的部分。 "要启用使用 MAC 命令 WriteTemp()写入温度、首先需要两字覆盖 MAC 序列。"  
    但是、如何实现 两字覆盖 MAC 序列呢? 这就是我们将在下面讨论的内容。  

    第一步是了解覆盖密钥在内存中的位置。 这是在下面。  


    正如 TRM 所暗示的那样、许多人会犯从0x0035读取并覆盖这些密钥的错误 变化 按键。 目的是读取突出显示的密钥并使用这些密钥来启用覆盖过程。  

    成功使用 WriteTemp()的步骤:



    通过读取 0x0072来确认温度已成功更改 DAStatus2