This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28951-Q1:轻负载运行(<10%负载电流)- Vout 振荡

Guru**** 2536790 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28951

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1378115/ucc28951-q1-light-load-operation-10-load-current---vout-oscillation

器件型号:UCC28951-Q1
Thread 中讨论的其他器件:UCC28951

工具与软件:

团队成员、您好!

规格:输入电压 - 80至120V ,输出电压- 13.8V ,额定电流- 35A ,变压器 TR - 4.5:1:1, FSW - 150kHz, 0.36V @ DCM ,  

在50%的可调节工作范围内观察到。

  • 我们正在观察 Vout 振荡,当在2A 至4A 的轻负载电流下工作(实际额定值35A)。
  • 我们可以观察到 COMP 引脚电压 下降到0.8V 以下并在几个周期后恢复、因此显示了突发模式运行。
  • 当我们接近最大输入电压和相同的轻负载条件下,观察到在 Vout、COMP、SS 和 CS 上有太多的振荡。 Vout 调节仍按预期发生。
  • 如果负载电流超过15%至20%、则不会观察此噪声振荡问题。
  • 如何在轻负载运行时解决这种噪声问题?

提前感谢您的支持。

Rgds、

Babu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Babu

    您能不能和我们分享一下波形和原理图?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Ning Tan、

    下图显示了 电路中使用的参考原理图和元件值、

    另请参阅在@ 50%调节工作条件下捕获的波形。 在8个 WfM 中、4个表示100nF SS 电容值、其他4个表示1uF SS 电容值、这在波形名称本身中突出显示。

    • CS @ IC 引脚15、COMP @ IC 引脚4 (直通1k Ω)、SS @ IC 引脚5和 VOUT。  

    e2e.ti.com/.../50_2500_-scaled-operational-waveform-with-100nF-_2600_-1uF-SS-capacitor.zip

    Rgds、

    Babu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Babu

    我们将调查并尽快回复您。 如果有任何问题、我会告诉您。

    此致!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    团队、请尽早提供您的反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们正在努力解决这一问题。 请耐心等待。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ning、您好!

    你想到了吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的输入电压规格是否正确?   

    您能否提供完整的原理图?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mike、您好!

    实际规格:VIN - 80至120V 、Vout - 13.8V、额定电流- 35A、变压器 TR - 4.5:1:1、FSW - 150kHz、 0.36V @ DCM、& Dmax 被视为0.8 @ Vin min & Vout。

    Lmag : 110uH & Llkg : Lshim + llkg = 1uH +0.5uH

    在测量和问题观察期间、实际运行条件、上一主题中附加了相应的波形。  

    - 35V 输入5欧姆负载

    - 45V 输入5欧姆负载  

    - 50V 输入5 Ω 负载  

    - 55V 输入5欧姆负载  

    - 60V 输入5欧姆负载  

    由于机密性,我们不能分享我们的原理图,您能分享您的邮件 ID 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    似乎您未在对流相移全桥(PSFB)转换器中使用 UCC28951。

    卷积相移全桥没有 负到正电压范围的输入范围。

    通常、对于相移全桥、通常会将输入范围设计为3:1而不跨越零点边界。

    您可以将其设计为具有3比1的正电压范围或3比1的负输入电压范围。   我不建议从-转至+输入。  您很可能会遇到变压器选择和占空比控制问题、尤其是在考虑零电压输入边界时。

    您的设计似乎只针对负输入电压范围。  您似乎看到它的负载高达50%、只是在2.76A 或大约8%负载时出现输出纹波电压问题。  您的转换器更有可能进入轻负载突发模式。  占空比< tmin*fsw。  TMIN 通过 Rtmin 电阻进行设置。  

    您的设计可能没有足够的输出电容来抑制突发模式期间发生的输出纹波电压。  以下应用手册中有一节介绍如何选择相移全桥的输出电容。   这应该有助于降低具有负输入电压的输出纹波电压。   https://www.ti.com/lit/pdf/slua560

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    输入电压范围为+80Vdc 至120Vdc、因此没有负输入电压要求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    数量。  但是、我不确定您为什么要在35至60V 输入下测试设计。  如果您的最小输入为80V。 如果您正确调整了变压器的尺寸、  您将无法将输出电压调节到35V 至60V。因此您的变压器匝数比不正确。  您可以使用应用手册 SLUA560检查它。

    我关于突发模式和输出电容尺寸的评论仍然成立。  我将使用应用手册 SLUA560对电容器进行仔细检查。

    如果您的应用是典型的 PFSB 应用、则可使用 应用手册查看设计。  应用手册中还提供了指向 Excel 设计工具的链接、该工具使用的公式与应用手册中用于检查设计的公式相同。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mike、您好!

    就从板启动的角度来看,我们认为从低电压的评估,然后一步一步地将达到标称操作。

    作为在该电压电平下具有不同相移条件的开环操作、我们根据电压增益确保了输出电压。

    根据上一主题,测试和系统运行条件: Vin +35Vdc 到+60Vdc , Vout +6.6Vdc (同样捕获在 WfM ), Rload 5 ohm。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的查询正在审核中、我会尽快回复您。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在较低输入电压下测试您的设计是可以接受的。   此外、这也是设计无法调节13.8V 全输出电压的原因 。听起来您已调整反馈来保持6.6V 输出。  

    使用此新的输出电平、您会看到轻负载下的纹波电压过高。

    我关于突发模式和输出电容尺寸的评论仍然成立。  我将使用应用手册 SLUA560对电容器进行仔细检查。

    如果您的应用是典型的 PFSB 应用、则可使用 应用手册查看设计。  应用手册中还提供了指向 Excel 设计工具的链接、该工具使用的公式与应用手册中用于检查设计的公式相同。

    由于我在您一直在引用的另一个线程上为您提供支持、因此为了减少混淆、我将关闭该线程。  我们将继续对应另一个线程。

    此致、