This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79631-Q1:Nedd 示例代码

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ79631-Q1, TMS570LS1224

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1385790/bq79631-q1-nedd-example-code

器件型号:BQ79631-Q1
Thread 中讨论的其他器件: TMS570LS1224

工具与软件:

大家好!

我需要 bq79631-Q1的示例源码、其中包含有关如何计算电池组电压和电流的详细过程。  

请紧急。

. 我的 MCU 是 TMS570LS1224系列。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sudhit:

    我们有 SharePoint 中器件的示例代码。 您是否有权访问 BQ79631 SharePoint?

    此致!

    Zachary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zachary:

    感谢您的回复、我认为访问权限已过期  

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我需要  bq79631-Q1的示例代码来 计算电池组电压和电荷。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    抱歉、我指的是 mysecure 访问权限。 我将跟进如何通过电子邮件获取访问权限。

    此致!

    Zachary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zachary:

    感谢您的回复我收到您的邮件。

    但我没有找到任何与 BQ79631-Q1相关的示例代码、其中我必须读取电压包和电流(CS ADC)及其计算结果。

    请尽快提供。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们不提供631个特定的示例代码。 您应该能够使用61x 示例代码并实现631的函数。

    此致!

    Zachary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Zachary  

    感谢您的回答、我的问题是我们使用此函数   WriteReg (0、ACTIVE_CELL、0x0A、1、FRMWRT_ALL_W);   

    但 BQ79631中没有此类寄存器(ACTIVE_CELL)、因此在 VCx 上读取 ADC 期间、我们需要使用此函数。

    谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sudhir、

    您能否继续、为代码特定问题创建另一个主题。 这对我们来说是最佳做法、以便我们可以将问题分离出来。

    此致!

    Zachary