请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS7B92 工具与软件:
你(们)好
我需要一个 可调 LDO、器件型号
TPS7B92018DBVR 是合适的器件?
01:可调节
8:???

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
你(们)好
我需要一个 可调 LDO、器件型号
01:可调节
8:???

您好!
我也在寻找可调的部分,但我没有找到。
此设计具有1.8V 的固定输出。
此致。
尊敬的 Alex、Zabbza:
遗憾的是、我们不会发布 TPS7B92的可调输出版本、我推荐使用 TLV709A01DBVR。 我们将相应地更新 TPS7B92数据表、对于由此造成的混淆、我们深表歉意。
此致、
Kelsey