This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7B92:可调节 LDO、器件型号

Guru**** 2518400 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7B92

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1385412/tps7b92-adjustable-ldo-part-number

器件型号:TPS7B92

工具与软件:

你(们)好

我需要一个 可调 LDO、器件型号

TPS7B92018DBVR 是合适的器件?

01:可调节

8:???

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chen:

    我们的工程师将在1-3个工作日内审查并回复您的申请。

    谢谢!

    Stephen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我也在寻找可调的部分,但我没有找到。

    "TPS7B92018DBVR 是合适的器件?"

    此设计具有1.8V 的固定输出。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    如果我需要可调节器件? 器件型号是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex、Zabbza:

    遗憾的是、我们不会发布 TPS7B92的可调输出版本、我推荐使用 TLV709A01DBVR。 我们将相应地更新 TPS7B92数据表、对于由此造成的混淆、我们深表歉意。

    此致、

    Kelsey