This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] REF200:电流源 REF200模拟 PMT 以测试 TIA、然后失败。

Guru**** 2502515 points
Other Parts Discussed in Thread: REF200, LOG200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1386136/ref200-the-current-source-ref200-simulates-pmt-to-test-tia-and-fails

器件型号:REF200
Thread 中讨论的其他器件: LOG200

工具与软件:

大家好、德州仪器(TI)的工程师、
我们计划测试对数放大器、但我们使用的 REF200无法模拟 PMT (-100uA-0uA)。 当它进入电流镜时、电流方向通过串联电流表发生变化、成为正2mA -3mA。 如图所示、红色部分通常应显示-100uA 至0uA。 我对此感到困惑、请帮助我。

log200芯片在我们的计划中。 目前、我们使用此电路来仿真我们的系统设计并校准光学系统。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您提供该问题的原理图。 通过查看原理图和方框图、我无法分辨电流表的测量位置。 原理图中的电流测量位置在哪里? 我还注意到、其中两个电阻器是可变电阻器。 它们使用的电阻值是多少?

    谢谢!

    Jackson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jackson

    我在电流源和放大器电路之间串联了一个测量范围为+-700uA 的电流表、就在红圈的位置、因此得到了电流发生变化的结果。

    我在第三张图片中使用电流源来模拟 PMT 模块的-100uA 到0uA 电流输出。 滑动电阻器的目的是调节负电流输出。 我需要使电流值​​类似-90uA、-80uA 和-50uA、以计算对数放大器输出的电压值、从而确认我们设计的 TIA 电路的性能。

    电流源电路右侧的正电流输出已得到确认、可用于线性放大器电路进行测试。 目前的问题是、不能驱动负向。 原因正在寻找。 我希望有一个稳定的方式来确认对数放大器的输入和输出以及电流反转电路的相关性能。
    对于电路左侧的 PMT 仿真电路、我打算改变 R1的电阻值来调整电流输出、但发现对数放大器或电流反转部分似乎对输入有偏置电流影响、和3mA 一样高、导致我设计的-100uA 完全消失。

    我不知道这种测试方法对于对数放大器是否可行。 我希望大家可以在这里提出一些建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们使用的 PMT 模块是 Hamamatsu Electronics 的 H10720、使用的主要参数是电流输出。

    谢谢、

    Xander

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xander:

    感谢您提供更多详细信息。 我没有注意到 REF200的原理图有任何错误。 当您改变 R2上的电阻时、电流表中测量的电流是保持恒定、还是随着电阻的变化而变化?

    您是否可以像这样测量 R2上的压降、并让我知道您可以找到的结果?

    此外、如果您要将 R1更改为10kΩ、那么您在电流表上测量的电流是多少?

    谢谢!

    Jackson