This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25303J:与 BQ2900集成、适用于单节锂聚合物电池

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ2980, BQ27426, BQ25303J

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1386199/bq25303j-integration-with-bq2900-for-single-lipo-cell

器件型号:BQ25303J
Thread 中讨论的其他器件:BQ2980BQ27426

工具与软件:

尊敬的所有人:

我目前正在设计一个必须由单节锂聚合物电池供电的应用。 应由 BQ25303 IC 管理充电。 我想添加一个电池保护 IC、并利用 BQ29800RTER。 组装设计后、我注意到 BQ2980不会从 POR 转换为正常模式。 我的解释是 BQ2980会启动并禁用 CHG 和 DSG FET。 这会阻止 BQ25303获取正确的电池电压读数。 因此、BQ25303假定电池不存在并在 SW 引脚上提供3.1V 电压。 我正在使用充满电的电池、因此不满足在 bq2980上启用正常模式的条件。 您可以在下面找到所附的原理图。

这里有几个问题:

  1. 如果我使用电压低于3.1V 的电量耗尽电池、BQ2980会启用 DSG 和 CHG FET 吗?
  2. 如何更改设计以在插入的电池充满电后启用 BQ2980正常模式? 如果可能、我希望自动完成该操作。
  3. 由于我们正在讨论这个主题、我怀疑 BQ27426不会用于通过 CTR 引脚启用 CHG 和 DSG FET、因为它也与电池分离?

对于如何通过使用其他充电器或保护 IC 来改进设计、我也乐意接受任何建议。

此致、

Todor

   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1和2请咨询  BQ2980支持团队。

    3.请咨询 BQ27426支持。

    这是 BQ25303J 支持。 充电器没有电池检测功能。 即使未连接电池、它仍会尝试将 BAT 引脚电压调节到 VSET 引脚设置的充电电压。

    谢谢!

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是很尴尬的。 昨天经过几个小时的调试、我仔细看了一下数据表。 下图突出显示了重要信息。

    由于外形尺寸很小、因此布局上的所有引脚连接都错误。

    再次学到了什么。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    早上好、

    非常感谢您的努力。 这个问题昨天解决了、非常尴尬。

    祝你度过美好的一天!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    非常感谢您让我们知道。

    此致、

    宁。