This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25756:BQ25756在达到 ITERM 时不会终止充电

Guru**** 2756835 points

Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, BQ25756, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1386090/bq25756-bq25756-does-not-terminate-the-charge-when-reached-iterm

器件型号:BQ25756
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO、、 EV2400

工具与软件:

您好!

我设计了一款带有 BQ25756的8节串联电池充电器。 我的设计工作良好、但当我将终止电流配置为1000 mA 时、充电器不会终止充电、然后会继续充电。 我观察 EV2400和 BQSTUDIO 的状态。 Charge_STAT 状态 为恒压充电(CV 模式)。  但是、如果我将终止电流配置为1200 mA、充电器会连接充电、并且我会看到 CHARGE_STAT 为"Charge Termination Done"。

为什么  我无法将终端电流配置为1000 mA?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alihan:

    感谢您的配合。 我有几个与此相关的问题。

    您是使用电池还是 CC 负载来测试终端?

    只是为了确保在测试时 EN_PFM=0? 我们建议在终止电流低于2A 时设置 EN_PFM=0。

    此致、
    埃森·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Ethan  

    我们使用电池进行了测试、SoC 接近于 CV 曲线。 如您所述、我们设置 EN_PFM=0 、充电终止。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alihan:

    不用客气。 如果还有问题、请告诉我。 我现在要将该主题标记为已关闭。

    此致、
    埃森·加洛韦