This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ41Z50EVM:为何此评估模块使用 BQ296103独立过压保护 IC?

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ41Z50

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1386911/bq41z50evm-why-does-this-evaluation-module-use-a-bq296103-independent-overvoltage-protection-ic

器件型号:BQ41Z50EVM
主题中讨论的其他器件:BQ41Z50

工具与软件:

BQ41Z50的数据表中将"过压保护"列为它的一项功能、那么该评估模块为什么也使用 BQ296103过压保护 IC?

我们正在考虑在新设计中使用 BQ41Z50、因此我们需要了解它的保护限制是什么、以便我们进行相应的设计。

谢谢! -凯文·班克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    BQ296103是我们通常会在评估模块中展示的二级保护器。 这在定制设计中不是强制性的、因为该电量监测计已经配备了过压和欠压保护功能。 我们希望在设计中体现额外的保护。  

    在 BQ41z50中没有电流限制。 您可以在无需次级保护器的情况下使用它(BQ296103)