This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ4050:如何退出关断模式?

Guru**** 2782465 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1380960/bq4050-how-to-exit-the-shutdown-mode

器件型号:BQ4050

工具与软件:

尊敬的 TI 员工:

当电量监测计在自动运输时间内进入关断模式时、如果 PACK 引脚上的电压> VSTARTUP、它是否恢复正常?

如何配置。 按下 SHUTDOWN 引脚16时可以恢复正常的参数是什么?

5.4.3基于时间的关断
该器件可配置为在没有预设通信的情况下保持 SLEEP 模式后关断
在"自动发货时间"中指定的时间间隔。 设置 PowerConfig[AUTO_SHIP_EN]= 1可以启用该功能
功能实现。 与该器件进行任何通信都将使计时器重新启动。 当计时器达到 Auto Ship Time 时、
基于时间的关断会有效地触发 MAC 关断命令以启动关断序列。

 当 PACK 引脚上的电压> VSTARTUP 时、该器件会返回 NORMAL 模式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mike、您好!

    我会尽快回复您。

    此致、

    Siddharth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    太多了!

    等待您的好消息!

    我们希望 在按下 SHUTDOWN 引脚时器件可以从任何类型的关断模式恢复正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Siddharth:

    您是否有一些更新的信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Siddharth:

    我有一个想法、即在电芯团队+和 PACK+之间添加二极管+R 1M Ω+切换。

    该二极管可以从 SHUTDOWN 模式唤醒、从而避免充电器直接连接到电池组。

    R 可以限制充电电流值。

    您有一些好的评论吗? 还是建议使用组件类型?

    Mike。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mike、您好!

    监测计可以退出 SHUTDOWN 模式的唯一方法是向 PACK 引脚施加电压。  

    二极管和开关的解决方案可以正常工作。 我假设您会使用开关暂时向 PACK 引脚施加电压?

    此致、

    Siddharth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Siddharth:

    您对元件类型是否有很好的评论?

    我们是否可以在此应用中移除1M Ω R? 仅添加二极管和开关?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mike、您好!

    应用是什么? 根据您的应用、可能还有其他方法唤醒电量监测计。

    如果您的应用仅涉及电量监测计、则只需在 PACK 引脚上施加电压即可退出 SHUTDOWN 模式。 您将如何使用开关和二极管? 此处提供一个简单的原理图可能会有所帮助。

    此致、

    Siddharth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢、Siddharth:

    我想检查一个应用。

    若要自动进入 SHUTDOWN 模式、请在 SCL/SDA 低电平期间将电量监测计置于 SLEEP 模式。

    如果 SCL/SDA 仍然为低电平、那么 即使 PACK 引脚上有电压、它是否也可以退出关断?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mike、您好!

    我们正在调查此问题、并将 尽快与您联系。

    此致、

    Siddharth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mike、您好!

    这不起作用。 只要 电池包引脚上有电压、电量监测计就无法退出 SHUTDOWN 模式。

    此致、

    Siddharth