This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM61495-Q1:Qualcomm 8155的瞬态响应测试

Guru**** 2514405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1386670/lm61495-q1-transient-response-test-of-qualcomm-8155

器件型号:LM61495-Q1

工具与软件:

尊敬的专家:

您能帮助我在下面的案例中测试一下我们在2.1MHz SW 频率下的瞬态响应吗?

正常空闲电流为0.6A、但峰值电流为9.7A (1ms)、电压容差为3.3±0.15V

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jass:

    我将为您的客户收集这些数据、并将结果返回给您。

    此致、

    Ryan