This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5015:可调节电流限制

Guru**** 2381230 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5015
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1386073/lm5015-adj-current-limit

器件型号:LM5015

工具与软件:

你(们)好
客户搜索具有可调电流限制的 DCDC、类似于 LM5015。

输入电压:4、25V 至75V
IOUT:1A 至3A
可调电流限制
两个正向开关、带镀锌 ISO

此致、Holger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、HS

    我认为我们的组(WVB)没有任何东西可以满足这些要求:可调电流限制;双开关正向拓扑,镀锌 ISO。  您也没有提到功率级别。  让我将其转发给 HPC 团队。

    谢谢!

    Youhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Youhao:

    也接受采用外部 FET 的解决方案。

    此致、Holger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的:

    您可以 在此处找到符合您规格的器件。 选择所需的拓扑后、您可以按特性进行筛选并选择"可调电流限制"。 其他参数也是如此。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manuel:

    谢谢、但我只是不知道哪一个适合。 我们在 WVB 产品线中、除了反激式、我们对隔离式电源还不熟悉。  我们的确使用 LM518x 实现 PSR 反激以产生隔离输出、但它们没有可调电流限制、也不支持双开关正向。   

    请注意、 该线程的主题行中包含 LM5015、因此我们注意到了这一点。 但是、我们的产品线没有可满足要求的器件。 LM5015是双开关正向转换器、但也没有可调电流限制。  这就是为什么我把它转发给 HVC 的关注,希望他们可能有一些东西支持。  等待他们的评论。

    此致、

    Youhao