This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD9090-Q1:多器件建议

Guru**** 2814315 points

Other Parts Discussed in Thread: UCD9090-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1385833/ucd9090-q1-multiple-part-recommendations

器件型号:UCD9090-Q1

工具与软件:

我有一些直流/直流电源稳压器需求、我希望 TI 可以推荐最佳的直流/直流非隔离匹配方案。  输入将是+5V。

 

  1. 0.88V、25A、3%(1%直流精度+ 2%交流纹波)、阶跃响应9A 超过350ns、斜升时间≤5ms。
  2. 0.8V、4A、3%直流精度、斜升时间≤3ms
  3. 1.2V、500mA、3%直流精度、斜升时间≤5ms (可能是由1.8V 馈电的 LDO)
  4. 1.8V、2A、3%直流精度、斜升时间≤3ms
  5. 3.3V、2A、3%直流精度、斜升时间≤5ms

 

稳压器将由 UCD9090-Q1进行管理/时序控制。  我计划使用有源微调、尤其是在0.88V 稳压器上。

问题:使用 UCD9090-Q1有源修整以及直流/直流稳压器、0.88V 的直流精度可达多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matthew:

    我们有关此部件的专家目前不在办公室、他们将在返回时与您联系。

    此致、

    Troy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您让我知道。 我们是否知道他们何时会返回办公室?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matthew、

    可以使用 VOUT_MODE (20h)设置 ADC 精度。   更多详细信息、请参阅 UCD90xx PMBus 命令参考。

    此致

    Anne NGO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、您能为符合以下规格的器件提供建议吗?  

    我有一些直流/直流电源稳压器需求、我希望 TI 可以推荐最佳的直流/直流非隔离匹配方案。  输入将是+5V。

     

    1. 0.88V、25A、3%(1%直流精度+ 2%交流纹波)、阶跃响应9A 超过350ns、斜升时间≤5ms。
    2. 0.8V、4A、3%直流精度、斜升时间≤3ms
    3. 1.2V、500mA、3%直流精度、斜升时间≤5ms (可能是由1.8V 馈电的 LDO)
    4. 1.8V、2A、3%直流精度、斜升时间≤3ms
    5. 3.3V、2A、3%直流精度、斜升时间≤5ms
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们的产品线仅支持多相控制器和功率级。 您是否在寻找单相直流/直流转换器?  

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我相信客户希望器件能获取5V 输入、并在可能的情况下提供5个输出。

    否则、我们必须使用5个单通道直流/直流转换器。 您能否帮助团队中的循环成员推荐5个可提供5个所需输出的单独设备?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    抱歉、我不确定如何联系直流/直流转换器产品线。 您可以更改主题标题、主持人会将您与产品线联系起来。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否提供有关 UDC9090-Q1在器件工作时的3.3V 电源电流的信息。  数据表仅提供电源电流值数据、这些数据基于已编程但未配置的器件、没有连接到任何引脚的外设。  这只是50mA、但我想知道一个更真实的值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是目前可用的信息。

    我会说总电源电流为50mA + 48ma = 98ma (最大值)

    此致