This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2121:电池电量耗尽时自动切断

Guru**** 2534260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1378903/tps2121-automatic-cut-off-from-depleted-battery

器件型号:TPS2121

工具与软件:

尊敬的所有人:

我希望实现以下方案:

  • VBUS = 4.9-5.1V
  • VBAT = 3.4-16V
  • USB 浪涌限制、带软启动
  • ILIM=2A
  • 具有完全集成的反极性保护
  • 无缝自动切换

如果 Vbat 降至3.4V 以下并且 VBUS 不存在、则多路复用器应断开电路、断开负载。 如果可能的话、最好将它连接到一个外部滑块开关上。

这在系统上可以实现吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jacopo:

    我首先注意到的是、CP2和 PR1设置为0、在这种情况下、该器件将选择更大的电源电压来为负载供电。 需要注意的是、这不会实现尽可能快的切换、并且会优先考虑电池而不是总线。

    对于 USB 电源、电源有一个固有的电感。 数据表建议在输入端使用 TVS 二极管、以保护器件免受热切换至 USB 时出现的电压尖峰的影响。

    当您说 MUX 应该打开电路时、我认为您是指您希望器件输出 Hi-Z (高阻抗)。 仅当电源低于 UV 或高于 OV 时才会发生这种情况、但当器件上的 OV 阈值可调时、UV 在内部设置为1.6V。

     为了实现这一目的、在多路复用器之后将需要另一个具有3.4V 欠压锁定的开关。

    此数据表是一个很好的资源、因为它包含有关热插拔事件、引脚连接的信息、甚至在"典型应用"部分中包含器件和外部电路的示例应用。

    此致、

    耐特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nate:

    感谢您的答复。 再次阅读数据表、我找到了 Hi-Z 状态、这正是我想要的。
    我重新访问了此设计、以应用我所需的所有功能:

    未显示的是 USB 连接器旁边用于钳制数据和 VBUS 的低电容 TVS、以及电池输入端的另一个 TVS。 我是否需要额外的一个?

    请告诉我、它看起来是否可以满足需求。

    此致!

    Jacopo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jacopo:

    我认为这看起来不错、但需要注意的是、  当 VBAT 降至3.4V 以下时、仍需要将 VSYS_PRE 发送到多路复用器之后具有3.4V 欠压阈值的另一个开关。

    此外、您可能会发现此应用手册很有用。 它还包括可帮助您进行设计的计算器。

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1023453/faq-tps2121-how-do-i-achieve-a-seamless-power-switchover-using-ti-s-power-mux-devices

    此致、

    耐特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nate:
    感谢链接。

    PR1无法管理欠压阈值? 我缺少什么吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jacopo:

    PR1引脚允许您调整过压阈值、但不允许调整欠压阈值。 在此器件中、欠压阈值在 V_IN 上升时的标称值固定为2.65V、在 V_IN 下降时的标称值固定为2.55V。

    此致!

    耐特