This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55289:哪些条件会导致 i2c 接口不响应

Guru**** 2391025 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS55289, TPS552892

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1382425/tps55289-what-conditions-would-result-in-i2c-interface-not-responding

器件型号:TPS55289

工具与软件:

我的设计中的原理图、BOM 和布局 已从 TPS55289降压/升压转换器评估模块用户指南 https://www.ti.com/lit/pdf/slvucf2中基本推出。上电后、满足 i2c 存取要求(相当于器件未响应)。 板是机器组装的、我在两块板上发出短路蜂鸣声、发现没有问题。  两个电路板的行为方式都相同。  在此应用中、输入功率为5V/3A 额定电源、最大预期负载为0.8A @ 7V。  平均分量。   

我已验证以下各项的电压:
输入电压(4.92V)
EXTVCC (4.92V)
VCC (4.90V)
EN/VLDO (1.77V)
模式(0V)

我已经验证轻松满足 i2c 接口的所有时序要求。  我以100kHz 的频率运行总线。  以下是第一个字节(地址= 0x75 +写入位:

逻辑分析仪上用作完整性检查的解码版本:

您能否提供一份可能会阻止器件响应的其他问题的列表或其他要检查以确定器件状态的项目?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gordon、

    感谢您联系我们。 关于原理图、我想提醒一下、MODE 引脚的额定电压为6V、因此不要直接连接到 VUSB2 (我知道它现在是 DNP)。

    现在我们有两点需要检查:

    1.您能帮助检查 SCL 和 SDA 是否反向连接吗?  

    2.请使用您当前的程序与具有 I2C 功能的其他设备通信、以检查程序是否正确。

    此致、

    Mulin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mulin

    感谢您的帮助。

    A1)我之前检查并再次检查、信号没有交换。

    a2)我已经和其他设备进行了通信、软件是正确的(尽管-由于波形同时显示了激励和 NAK 响应、因此这并不重要)

    注意:VBUS 的额定电压为5V @3A、最大电压为5.5V、因此连接 MODE 引脚不是问题。  

    此致、

    Gordon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gordon、

    您能帮助确认 IC 的版本吗、它是 TPS55289还是 TPS552892?

    您是否有 TPS55289 EVM 板? 您可以检查该程序是否可以与 EVM 通信。

    此致、

    Mulin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mulin

    组装厂错误地订购了  TPS552892。  安装正确的部件后、它将按预期运行。  我强烈建议您向负责选择器件型号的营销经理提供反馈。  这里的错误发生在组装厂、是因为犯了错误、而我自己却漏掉了评论中的错误、根据我的经验、不同尺寸兼容的器件具有不同的器件型号、它们具有相同的位数、而不是以一个数字为单位扩展器件型号。  通常、基本器件型号以外的其他字符定义了不同的封装、温度范围、或在极少数情况下支持不同的软件。  在我看来、TI 选择与标准不同会增加出现错误的可能性。