This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM843A22:为什么热关断/重新启动阈值温度远高于最大工作结温?

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TPSM843A22

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1387237/tpsm843a22-why-are-thermal-shutdown-reinitiate-threshold-temperature-much-higer-than-the-maximum-operating-junction-temperature

器件型号:TPSM843A22

工具与软件:

您好!

 如数据表6.1/6.5部分所示、   最高工作结温为125℃  、热关断阈值为165℃、、热重新启动阈值为135 ℃(由30℃  迟滞值计算得出)

由于超出绝对最大额定值运行可能会对器件造成永久损坏、为什么设置热 关断和重新启动  阈值温度远高于最大工作结温? OTP 如何保护芯片?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢平  

        设计过程中应避免超出典型工作条件、对于 TPSM843A22、该温度为125°C。    

    热关断是一种功能保护、 设置在可防止灾难性故障的阈值。    

    在 tshut 被置为有效后、器件会关断7xsoft 启动时间。   TPSM843A22是一款 IC 和采用封装的电感器、绝对最大值低于独立式 IC。

    该器件中的 IC 的绝对最大值为150C。