This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3704:TPS37043BJOFDDFRQ1 SENSE 阈值

Guru**** 2511415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1383862/tps3704-tps37043bjofddfrq1-sense-threshold

器件型号:TPS3704

工具与软件:

大家好、团队成员:

当 在 PSPICE 中仿真 TPS37043BJOFDDFRQ1时、

VDD = 3.3V

VIN = 28V

UV 复位在4%时触发

但 OV 复位会触发2.5%、而不是4%

PFA 图。

谢谢。此致、

Vidhya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于美国假期,我们的团队将在7月7日的一周内回复。

    感谢您的耐心。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vidhya、您好!  

    我目前正在研究这一问题。 我将在7月9日前提供更新。  

    此致、  

    Oscar Ambriz  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oscar:

    有任何 输入吗?

    谢谢!

    Vidhya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vidhya、您好!  

    很抱歉耽误你的时间。 我在终端模拟了模型、并注意到它们的 OV 阈值误差为2.5%。 我将向团队报告这一情况、但需要等待一段时间才能查看模型并确定错误的来源。 考虑到此错误、我是否可以向客户说明任何设备行为?  

    此致、  

    Oscar Ambriz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oscar:

    如果是模型问题、何时可以获得更新的模型?

    需要在其 OVP 侧为我的设计确认2.5%或4%。

    谢谢!

    Vidhya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vidhya、您好!  

    很遗憾、 我们目前没有预定修订、我已经让团队知道了这一点、并将其添加到队列中。 尽管如此、在将模型发布到软件之前、仍然需要几个月的时间。  

    我可以向您保证、OV 和 UV 都应用了相同的窗口大小。  

    此致、  

    Oscar Ambriz  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oscar:

    对于 TPS37043BJOFDDFRQ1、OV 和 UV 将考虑4%。

    谢谢!

    Vidhya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vidhya、您好!  

    正确、如果没有其他问题、我将关闭该主题。  

    此致、  

    Oscar Ambriz