This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25758:软启动和 OCP 保护模式

Guru**** 2387050 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25758, BQ25756, BQ25792
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1382718/bq25758-soft-start-and-ocp-protect-mode

器件型号:BQ25758
Thread 中讨论的其他器件: BQ25756BQ25792

工具与软件:

您好、先生、

我们有客户在咨询,我们不确定是否符合这一规格,感谢您的支持和向您学习。

1.需要软启动功能、BQ25758在触发保护功能后是否停止输出?

2.当电流达到 OCP 的时候、输出关闭、过流缓解后、输出恢复供电。 此时软启动是否会再次工作? 如果 IC 重新启动、软启动是否会再次运行?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    我想补充一点解释、为什么我需要询问这一点。

        我们的应用是使用降压-升压 IC 的输出作为另一个器件的 UPS 电源。

        我们面临输出具有浪涌电流的情况、在 IC 启动后、输出电压稳定后、如果连接了器件、将立即触发 OCP。

        OCP 中的几乎 IC 都是断续模式、行为是触发 OCP 并停止输出。 很短的时间后、IC 再次启动、再次触发 OCP、循环继续、这将导致器件始终重新启动。

        触发 OCP 时、我们当前使用的 IC 将停止输出。 CPU 必须先复位 IC、然后才能再次输出、并且软启动机制也将重新启动、因此 OCP 不会再次发生。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Tommy、Hung、

    感谢您耐心等待。 我在7月4日和5日离开办公室。 下周再见。

    此致、
    埃森·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Tommy、Hung、

    是的、BQ25756具有软启动功能、而且 BQ25756会在生成保护时停止输出。

    2.是的,软启动会在这里重新开始。 当 IC 重新启动时、软启动也会再次运行。

    请告诉我这是否适用于您的应用、如果您对此有任何疑问、请告诉我。

    此致、
    埃森·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    感谢您的反馈。 如下所示、我有一些问题。

    Q1:输出电压默认值为5V、我要设置在 IC 开始开启时、使输出电压为13V。  

    我不希望 IC 输出为0V->5V->13V。 它能做到这一点吗?

    Q2:基于 Q1、如何做到这一点、我将寄存器 VOUT_REG[0x04]设置为13V、以便 EN_CHG[REG0x17]=1?

    Q3:在规格中、我没有看到任何关于发生 OCP 时停止输出电压的信息。 状态和标志寄存器看不到任何有关 OCP 中断的信息。 如何知道 OCP 何时发生?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    得到它,感谢您的答复,并可以帮助我们回答一些问题在下面? 谢谢。

    Q1:输出电压默认值为5V、我要设置在 IC 开始开启时、使输出电压为13V。  

    我不希望 IC 输出为0V->5V->13V。 它能做到这一点吗?

    Q2:基于 Q1、如何做到这一点、我将寄存器 VOUT_REG[0x04]设置为13V、以便 EN_CHG[REG0x17]=1?

    Q3:在规格中、我没有看到任何关于发生 OCP 时停止输出电压的信息。 状态和标志寄存器看不到任何有关 OCP 中断的信息。 如何知道 OCP 何时发生?

    此外、是否可以共享 BQ25758和 BQ25756设计计算工具?

    e2e.ti.com/.../BQ25756_2D00_DESIGN_2D00_CALC.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Tommy、Hung、

    问题1。 您是否可以在设置 EN_CHG=1之前将 VOUT_REG 设置为13V? 这将使充电器从0V->13V。

    问题2: 参见 Q1。

    问题3。 IBAT_OCP_STAT 位于 REG0x24[5]中。

    此外、能否共享 BQ25758和 BQ25756设计计算工具?

    是的、您对这两个 IC 都使用计算工具。

    请告诉我这是否解答了您的问题。

    此致、
    埃森·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    感谢您的答复。

    根据问题1、我完全同意您的说法、但 EN_CHG=1是默认设置、这意味着当 VAC 通电时、输出会同时导通。 如何在设置 EN_CHG=1之前确保将 VOUT_REG 设置为13V、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hung:

    有它的权变措施。 您可以拉高 CE 引脚以禁用转换器。 准备好启用转换器并将 VOUT_REG 设置为13V 后、您可以将 CE 引脚拉至低电平以启用转换器、或者您设置寄存器 DIS_CE_PIN=1和 EN_CHG=1。

    当 CE 引脚均为低电平且 EN_CHG=1时、充电器会开启转换器。 写入 DIS_CE_PIN=1会阻止充电器读取 CE 引脚。

    此致、
    埃森·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    感谢您分享您的体验、这对我很有帮助。 现在、我没有任何问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hung:

    感谢您的配合。 我将把该线程标记为已解析。

    如果您有任何其他问题、请启动新的 E2E 主题、让我们知道。

    此致、
    埃森·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    我们的产品将同时使用两个 IC BQ25792 (Charge IC)和 BQ25758 (降压/升压 IC)、但这两个地址是相同的(0x6b)、是否有解决方法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hung:

    无法调整 I2C 地址。 我建议使用 I2C 多路复用器与不同的 IC 通信。

    此致、
    埃森·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hung:

    此外、我们还将推出 BQ25758的低电压旋转功能、该功能应该具有不同的 I2C 地址。 新的 IC 将于10月底上市。

    此致、
    埃森·加洛韦