This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM317:LM317

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: LM317

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1387246/lm317-lm317

器件型号:LM317

工具与软件:

需要具有基准电路以将 LM317用作1mA 的恒定电流。

应用-将用于检测 PT100传感器的温度。 (3线)

使用的电压为 AA 电池- 3V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请遵循数据表图18中的应用电路、并在输出端使用1250Ω 电阻器而不是24Ω 电阻器。 这会将输出电流设置为所需的1mA。 在此原理图中、将 RTD 连接到电池所在的位置。 不需要输入和输出电容器。 请注意、该器件的最小建议输出电流为10 mA、您将在低于该限值的情况下运行。