This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77915:最高仅可充电4、0V、无法观察到平衡

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1386893/bq77915-charging-only-up-to-4-0v-no-balancing-observable

器件型号:BQ77915

工具与软件:

大家好、

我在使用 BQ7791500PWR 时遇到一些问题。

我正在为7s Batterypack 充电。 充电器以~2.7A 充电。 一旦一节或多节电芯达到~4.05V、CHG-FET 就会关闭。 是否应该直到4.2V 才开始充电?

有时我会观察到它多次打开和关闭 CHG_FET。 另一个怪异的现象是、有时它根本不会再次断开 FET、而且我无法通过电子负载对电池组放电。


e2e.ti.com/.../Balancer_5F00_7s3p_5F00_v2.pdf
此外、我尝试了对电池进行充电、电池电压差异为0.1V 和0.2V、但我在示波器上没有观察到任何典型的平衡图。 33R 对于 R_IN 来说太小了吗?

我非常感谢任何建议或建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    为了使 OV 保护导致 CHG FET 关断、则电压需要为4.2V。 由于电池单元未达到该阈值、还有其他因素会导致电池关断。

    33Ω 输入电阻不应过低。  33Ω 是典型值。

    您可以在将您的原理图与中的原理图进行比较时进行选择 bq77915堆叠实现(修订版 A) 电容器值可能需要更改。 建议使用1μF 电容器进行内部平衡。

    您能否查看此表并确保不满足这些故障触发条件中的任何一个?

    此致、

    Thomas Rainey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。 该状态卡在 CHG OFF、DSG ON 上。 即使充电器关闭也是如此。 我认为不存在"CTRC 禁用"的情况、而且温度也不是问题。 因此、对我来说唯一合理的是 OV 条件、因为迟滞也是200mV。  
    该数据表还显示"该器件假定在复位后出现 OV 故障、如果所有电芯电压低于 OV 阈值减去迟滞、则在 OV 延迟后自动清除。" 并且"器件假定 POR 时发生 OV 故障" 、所以我认为器件可能出于某种原因自行复位。 可能充电器的 PRES 引脚上存在一些噪声。 但 CHG FET 已经进入关断状态、即使充电器尚未开启也是如此。  

    是否可能还有其他原因、为什么器件自行复位、或它们没有结束过压保护模式?

    编辑:更奇怪的是、有时我在 CHG FET 看到负栅极电压为-10V、甚至-25V。 在本例中、PACK+至 PACK-仅为3V。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实际上、这似乎解决了问题:"建议使用1μF 电容器进行内部平衡"

    非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marv:

    很高兴听到!

    此致、

    Thomas Rainey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我刚刚使用 bq7791508和不平衡电池的第二块电路板进行了重试。 堆叠中的3节电池有3、9V 电压、4节电池有4、0V 电压。 开始充电、观察该行为:

    这是正常的、可预期的行为吗?

    每次的关断持续时间都会变得更长。

    当充电器开启时、"4、0V"节电池的电压为~4、15V


    ...我认为也许50mA 内部电池平衡是不够的,当使用一个3A 充电器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marv:

    我将关闭该主题、并转到您发布的新主题: https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1387482/bq77915-bq7791508-turning-on-and-off

    此致、

    Thomas Rainey