This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BOOSTXL-TPS650861:tps650861编程问题-IPG UI

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: BOOSTXL-TPS650861, USB2ANY, TPS650861, IPG-UI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1384064/boostxl-tps650861-tps650861-programming-issue-ipg-ui

器件型号:BOOSTXL-TPS650861
主题中讨论的其他器件: USB2ANYTPS650861IPG-UI

工具与软件:

嗨、团队:

我的客户使用 IPG-UI、BOOSTXL-TPS650861、USB2ANY 对 TPS650861 OTP 进行编程、但 IPG-UI 始终显示以下问题。

您可以帮助说明问题的原因、我们该如何解决? 谢谢!

此致

Yunjing

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yunjing:

    首先需要回答几个问题:

    • 您是否将 MSP430 Launchpad 电路板与 BOOSTXL-TPS650861配合使用?
    • 您是否已经更新了 LaunchPad 上 MSP430芯片的固件(应该在 BOOSTXL-TPS650861用户指南中提到、但软件链接可能损坏)
    • IPG-UI 是否在屏幕左下角显示"Hardware Connected"字样的绿灯? 或者、当您尝试读取器件时、它是否显示"Hardware not connected"?

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    很抱歉回复晚了、Pls 检查您的问题反馈、他们的所有回答都是"是"。 您知道 GUI 屏幕截图中图片信息"USB2ANY failure-49"的确切含义是什么吗?

    您是否将 MSP430 Launchpad 板与 BOOSTXL-TPS650861配合使用?

    YJ:是的。  

    您是否已更新 LaunchPad 上 MSP430芯片的固件(应该在 BOOSTXL-TPS650861用户指南中注明、但该软件的链接可能已损坏)

    YJ:是的、我让客户从 TI.com MSP430 USB 固件升级下载固件升级。

    IPG-UI 在屏幕左下角是否会用"Hardware Connected"字样显示绿灯? 或者在尝试读取设备时是否显示"硬件未连接"?[/QUOT]

    YJ:是的、我的 GUI 中显示连接了绿色硬件。

    此致

    Yunjing

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yunjing:

    • 下一步要检查的是 PWR 开关被设定在"ON"位置
      • 如果开关已经打开、请关闭开关、然后再打开、以便对芯片执行下电上电
    • 从所有 CTLx 开关处于"UP"位置开始、如下图所示
      • 这应该会使所有电源轨保持关闭状态、以便消除出现电源故障情况的可能性
    • 查看是否可以通过点击寄存器映射选项卡上的"Read Group"(先不要点击"Read All")来读取0x5E 寄存器、因为您应该处于默认 IC 状态、此时此刻无法访问0x38地址中的编程寄存器。 如果您"全部阅读"、可能会看到一条错误消息。
    • 如果在单击"Read Group"(读取组)后出现错误、请告诉我

    如果您仍然遇到错误、我将首先探测 VSYS、LDO5和 LDO3P3测试点、以确保分别看到有效的 VSYS 电压5V 和3.3V。

    此外、您或者客户能否确认  MSP430上安装了哪个固件版本?

    此致、

    James