This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV709:TLV709的 LDO 温升

Guru**** 2513735 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV709, TPS709, TLV760

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1387013/tlv709-the-ldo-temperature-rise-for-tlv709

器件型号:TLV709
Thread 中讨论的其他器件: TPS709TLV760

工具与软件:

您好!

我们想为电源选择一个 LDO、参数是输入电压24V、输出电压/电流5V/LDO 100mA、封装是 SOT23-3;

我们考虑使用 TLV709、但在这种封装的底部找不到焊盘、我们暗含了 温升、因为功耗超过1.9W、  

我们根据下面的热信息表来计算温度、 温升非常高、是 不可接受的、  

因此、如果有任何其他 LDO、请告知它有用于 散热的焊盘? 谢谢。