This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A20:SPICE 模型输出电压

Guru**** 2826825 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS7A20

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1386940/tps7a20-spice-model-output-voltage

器件型号:TPS7A20

工具与软件:

大家好: TPS7A20是一款相当新的低噪声、超小型固定输出稳压器。  它具有近30个内部设置的输出电压、范围为0.8V 至5.5V。  它还有一个我已移至 LTspice 的 PSPICE 模型、因此我可以使用 LC 滤波器中使用的一些 Coilcraft 功率电感器 LTspice 模型对其进行仿真、以降低 TPS7A20 PSRR 不足的开关噪声。  我遇到的问题是、名为 TPS7A20-ADD-TRANS.LIB 的 SPICE 模型无法明确指定输出电压。  我假设模型名称中的"ADJ"可能意味着模型可以根据器件内部编程到的许多输出电压进行调整、但模型上没有帮助文件或应用手册来说明如何进行调整。  也许需要手动设置内部编程电阻器、或者需要指定输出电压  您能解释一下吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Farron:

    您应该使用设置参数"V_out"。 param 语句设置为特定设定点所需的输出电压。

    谢谢!

    Stephen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    斯蒂芬: 好的、这很好、谢谢。