This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138:Fusion Digital Power Studio 是否可以支持 UCD3138的降压拓扑?

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP21529, PMP23332, UCD3138, TIDA-00653, TIDA-00705, PMP20587, PMP4486, UCD3138064

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1386554/ucd3138-can-fusion-digital-power-studio-support-buck-topology-for-ucd3138

器件型号:UCD3138
主题中讨论的其他器件: TIDA-00653、 TIDA-00705、PMP21529、 PMP20587、PMP23332、 PMP4486、

工具与软件:

嗨、团队:

Fusion Digital Power Studio 是否可以支持 UCD3138的降压拓扑? 如果没有。  使用 UCD3138时如何快速设计降压拓扑(包括 CC/CV 功能)? 谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    是的、绝对可以使用 UCD3138和 Fusion Digital Power Studio GUI 中的降压拓扑。 虽然我们没有纯降压转换器 UCD 参考设计、但我们有多个反相降压/升压和同步降压转换器 UCD 参考设计。  

    对于其他固件、请联系 FAE 以获得 NDA。

    此致、

    Jonathan Wong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、团队:

    您能告诉我如何在  Fusion Digital Power Studio GUI 中查找降压吗? 我找不到。

    以及如何在 UCD3138中快速设计降压。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    默认情况下、降压拓扑不会显示在 Fusion Studio GUI 上。 转至双向拓扑固件(https://www.ti.com/tool/UCD3138FW-BIDI)并下载固件。 在 Code Composer Studio 中打开固件并为所需的器件(例如 UCD3138、UCD3138064等)构建。 然后、生成.x0文件后、使用 UCD3xxx 器件 GUI 将.x0文件刷写到 UCD 器件中。 固件成功刷写到 UCD 器件上后、您可以打开 Fusion Studio Online、此时双向拓扑 GUI 应打开。

    此致、

    Jonathan Wong