This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25730:当 VBUS 电源正常时启用降压转换器(TPS565201和 TPS563201)

Guru**** 2503405 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS565201, TPS563201, TPS25730

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1386990/tps25730-enabling-buck-converters-tps565201-and-tps563201-when-vbus-power-is-good

器件型号:TPS25730
主题中讨论的其他器件:TPS565201TPS563201

工具与软件:

我 需要更新需要15V/20W 的器件的设计:

  • 此设计目前使用 NRND AP3371来协商20W 下的 PD 15V 电压
  • POWEREN (AP3371引脚23)连接到 两个降压转换器(TPS565201引脚5和 TPS563201引脚5)的 EN
  • 来自 VBUS 的电源不会连接到任何其他电路

我正在考虑为此器件(就像我处理大多数其他器件一样)改用 TI。   我有两个问题:

  1. 您能否建议应使用 TPS25730的哪个输出来控制降压转换器?
  2. 是否有  适用于 采用 TSSOP 或类似封装的 USB 散热器 PD 的不同简单 TI 器件?  CH224K 型封装对我而言具有优势。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lippold:

    [quote userid="201564" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1386990/tps25730-enabling-buck-converters-tps565201-and-tps563201-when-vbus-power-is-good 能否建议使用 TPS25730的哪种输出来控制降压转换器?

    您希望何时设置降压转换器的 EN 引脚?

    TPS25730仅限于数据表中提供的 GPIO。 可选择将使能引脚连接至 PPHV (VBUS 电源轨的系统侧)、或使用 PLUG_EVENT 或! SINK_EN 引脚。

    [quote userid="201564" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1386990/tps25730-enabling-buck-converters-tps565201-and-tps563201-when-vbus-power-is-good 是否有  适用于 PD 灌电流 且采用 TSSOP 或类似封装的不同简单 TI 器件?  CH224K 型封装对我来说具有优势。

    很遗憾、 TSSOP 封装中没有 USB-C PD 器件。

    谢谢。此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!  我想当有15V 电压时、要在 VBUS 上使用电阻分压器来激活使能。