This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65988DK:无法对闪存进行编程

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65982, TPS6598X-CONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1386924/tps65988dk-unable-to-program-the-flash-memory

器件型号:TPS65988DK
主题中讨论的其他器件:TPS65982TPS6598X-CONFIG

工具与软件:

您好!

我们无法使用 FT2232HL Programmer 和 TPS6598X-CONFIG—TPS65982配置工具对闪存进行编程。

以下是我们在硬件中使用的硬件详细信息。
PD 控制器芯片:TPS65988DHRSHR
闪存:W25Q80DV

以下是观察结果-
使用配置工具、我们能够检测适配器、并能够检测 PD 控制器 IC。 我们已在配置工具中创建了项目并且"读取闪存"—我们收到了成功消息。

但我们无法使用配置工具对存储器进行编程。

如果我执行了错误的步骤、请改正。

我们期待介绍闪存的编程/配置步骤。


此致、
Somnath

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Somnath:

    FTDI 芯片专门用于 EVM 和 GUI、并不用于客户设计。 在这里、我们可以帮助您对芯片进行编程、但我要提一下下面用于闪存编程的一些其他选项。

    EVM 使用 FT4332HL、而不是 FT2232HL、因此我不知道我们是否能够保证 GUI 能够与 FT2232HL 一起工作。 FT2232HL 是以与 TPS65987EVM 类似的方式连接到闪存 IC 吗? 是什么呢?

    您正在使用哪个版本的 GUI? 您如何尝试对存储器进行编程? 您要在 GUI 中执行哪些步骤? 是否弹出错误消息?


    其他替代方案

    通常、 客户会使用 SPI 闪存编程器工具直接对闪存进行编程。 在 App Config GUI 中创建并配置工程后、可以选择 Binary -> Save Binary 以生成可加载至 SPI 闪存的二进制映像。 您需要对 SPI 闪存使用"完整闪存"版本。 获得.bin 文件后、就可以使用 SPI 编程器将.bin 编程到 SPI 闪存。 例如、我们有时使用 TotalPhase Aardvark 来刷写 SPI 芯片。

    谢谢。此致、

    Chris