This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138128A:SPI 总线用作 GPIO

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD3138A64OEVM-662, UCD3138128, UCD3138128A, UCD3138A64

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1386481/ucd3138128a-spi-bus-used-as-gpio

器件型号:UCD3138128A
主题中讨论的其他器件:UCD3138128、、 UCD3138A64、UCD3138A64OEVM-662

工具与软件:

我们在将 SPI 信号 TDO 和 TDI 启用为 GPIO 输出时遇到问题。

我是否还可以对此进行其他讨论?

我尝试了各种方法,没有运气。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、蝙蝠侠:

    我可以在其中回顾什么代码来展示您的设置吗? 此外、您尝试过使用哪些方法将 SPI 作为 GPIO 进行测试?

    此致、

    Jonathan Wong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    初始化:  

    用法:  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DIR_OUTPUT = 1

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们发现我们有 UCD3138128的头文件和链接器文件、但我们使用的 是 UCD3138128A。 您能介绍一下在哪里可以找到 UCD3138128A 头文件和链接器文件吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、蝙蝠侠:

    UCD 硬开关全桥(HSFB)拓扑固件 包含适用于 UCD3138128A 的头文件。 下面是固件 zip 文件。 尝试复制这些头文件并将其包含在您的项目中。

    e2e.ti.com/.../UCD3138_2D00_HSFB_5F00_v1.1.zip

    此致、

    Jonathan Wong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。

    您是否有具有 UCD3138128A 器件的评估板?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、蝙蝠侠:

    您可以使用 UCD3138A64CEVM-660控制卡。 该控制卡配有 UCD3138A64、与 UCD3138128A 引脚对引脚兼容。 您可以将 UCD3138A64与 UCD3138128A 交换。 具有 UCD3138128A 的控制卡可与 UCD PFC、LLC 和 PSFB EVM 搭配使用。 UCD HSFB EVM 没有控制卡、因此轻松放入 UCD3138128A。 您应该能够 在 CCS 项目中找到 UCD3138128A 构建配置。  

    您还可以使用 UCD3138A64OEVM-662 开环 EVM。 UCD3138A64OEVM-662开环 EVM 可以评估任何80引脚 UCD 器件、包括 UCD3138128A。

    请参阅 UCD 器件简介应用手册第7页的下表、了解每个80引脚 UCD 器件之间的差异。

      

    此致、

    Jonathan Wong