This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ATL431:ATL431AIDBZR 阴极泄漏电流

Guru**** 2522300 points
Other Parts Discussed in Thread: ATL431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1386137/atl431-atl431aidbzr-cathode-leakage-current

器件型号:ATL431

工具与软件:

团队成员、您好!

我们在新设计中使用 ATL431、我们需要知道根据温度变化(例如-40、25和85度)确定的最大漏电流  

在数据表中其提供的最大 Ioff (通过阴极泄漏)为0.2uA、但在实际情况下、由于 ATL431漏电流、我们电路中的环境温度会更高、因此会出现0.5V 的压降。

令人惊讶的回复!!!

谢谢  

Jayjit Y

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jayjit:

    您能否提供原理图以便我们了解您如何在设计中使用 ATL431? 然后、我们可以探究有关温度变化的问题。

    谢谢!

    Jackson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jackson、

    请为我的设计查找以下配置、当 ATL431不工作时、流经它的最大漏电流是多少?

    在常规运行期间、输入电压将为10V、ATL431基准点设置为10.6V、因此在该10V 期间、我想知道整个温度范围-40至+85度内的漏电流。

    谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jayjit、

    关闭状态阴极电流与温度的关系图可参见数据表第5页的图6:

    您会在电路的哪个部分看到所述的压降、以及看到压降时 VREF 引脚上的电压电平是多少?