This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC1843A:考虑 VGS

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: UC1843A, UC1843

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1384788/uc1843a-considering-vgs

器件型号:UC1843A
Thread 中讨论的其他器件: UC1843

工具与软件:

尊敬的先生、

要使用 UC1843A 设计升压转换器并考虑到 PWM 控制器的输出在 VCC 输入电平下切换、外部 FET 的 VGS 电压必须允许输入 VCC 电压。

在这种情况下、是否可以使用 VGS 等级较低的 FET?

在附加的电路图中、VCC 电压为24V、OUT 端子上的输出至少为13V。

但是、所施加 FET 的 VGS 最大值为6V。 是否有解决此问题的方法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    了解一下 TI 低侧栅极驱动器。 尽管具有5V 驱动输出、但您可能无法找到能够在24V 电源供电的解决方案。 这意味着必须对事物进行监管? 如果您固定仅在24V 电压下工作、则需要 降压 到与您选择的任何栅极驱动器兼容的合适电压电平。 如果您可以考虑使用另一个 PWM 控制器、您可能会为您的应用找到更好的选择。

    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Steven:

    感谢您的答复。

    我尝试在 U5栅极引脚上使用分压器。 虽然最初看起来运行良好、但输出电压与方程"Vout = 2.5V×(1 +(R45 + R47)/ R50)"不匹配。

    误差放大器 Vcomp 为2.5V、因此输出公式应该是正确的。 但是、结果与公式不同。 根据公式、预期 Vout 为2.5 ×(1 +(500 / 28))= 47.14V、但实际 Vout 为110V。

    如何正确计算该原理图的 Vout? 我是否需要考虑 COMP 输入?

    请为 Vout 提供正确的公式。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    发送波形?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Steven:

    如何计算 Vout 电压?

    您能否给出 UC1843的 Vout 公式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VOUT= VFB*[(R45+R47)*R50)/R50]=47.14V