This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ41Z50:它可以与这些其他 TI 器件结合使用吗?

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25756E, BQ25713, BQ41Z50, TPS25751, BQ25756, BQ25731, BQ34Z100, BQ25790, BQ25798

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1386487/bq41z50-can-it-be-used-in-combination-with-these-other-ti-parts

器件型号:BQ41Z50
主题中讨论的其他器件: TPS25751BQ25756BQ25731BQ34Z100、BQ25756E、 BQ25790BQ25798BQ25792、BQ25713

工具与软件:

我们将开始新的硬件设计、目前处于元件选择阶段。

最近发布的 BQ41Z50似乎非常适合、但我们还需要能够通过 USB-C PD 进行充电。

TPS  TPS25751和 TPS25730D 似乎是潜在的备选器件。

TI TPS25751早于 BQ41Z50、因此目前它未在其兼容器件(包括 BQ25756或 BQ25731)中列出 BQ41Z50。

是否会更新 TPS25751、以便还能够命令/控制 BQ41Z50 (例如、通过新的固件映像、类似于更新 BQ34Z100的方式)?

如果是、何时?

TI TPS25730D 不会通过 I2C 与配对的 BQxxx 器件通信、因此可能"不知道 BQ。"

 TPS25730D 能否与 BQ41Z50搭配使用?

如果是、是否有与此相关的应用手册或参考设计?

这一特定组合是否会有评估模块?

如果是、何时提供?  

谢谢! -凯文·班克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:  

    感谢您联系我们!

    TPS25751 为以下 TI 电池充电器集成了 I2C 控制  

    • BQ25756、BQ25756E
    • BQ25790、BQ25792、BQ25798
    • BQ25713
    • BQ25731

    对于列表中未列出的充电器、需要通过 MCU/EC 进行配置。 我将请到我们的产品营销专家、提供更多反馈。  

    此致、  

    Aya Khedr