This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS546D24A:有关 TPS546D24A 低电流负载时 SW 引脚和 PGND 引脚之间发生短路的查询

Guru**** 2518060 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS546D24A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1383048/tps546d24a-inquiry-regarding-short-occurrence-between-sw-pin-and-pgnd-pin-when-tps546d24a-low-current-load

器件型号:TPS546D24A

工具与软件:

您好、TI 专家

配备客户 TPS546D24ARVFR 的产品中会出现间歇性缺陷、在低电流负载条件下、SW 引脚和 PGND 引脚之间会发生短路。

在查看电路时、您能否检查以下查询的相关部分是否是 SW 引脚和 PGND 引脚之间短路问题的原因?

-故障发生: SW 引脚和 PGND 引脚之间发生短路(奇点性:间歇性短路仅在负载较小时发生(小负载量< 0.015A ))


- PMBus 初始值和3.3V 设定值:(参见随附文件)

e2e.ti.com/.../PMBUS-initial-value-and-3.3V-SET-Value.xls


[发生缺陷时的环境]

-固定电阻器负载: 200欧姆

-固定电容:1uF + 10uF +(47uF*8 )+ 470uF

-有源负载:I2C 驱动器(TXS0102DCTR)+ EEPROM (24FC256T)

Q1) 、"如果 AVIN 连接到与 PVIN 或 VDD5相同的电源、TI 建议在 AVIN 和 PVIN 之间使用一个带有1 Ω 至10 Ω 电阻器的最小10-µs R-C 滤波器和 AVIN 旁路电容器、以降低 AVIN 输入端的 PVIN 开关噪声。" 它的确如此。
如果没有如下电路中所示的 R-C 滤波器配置、这是否是电流问题(SW 引脚和 PGND 引脚之间短路)的原因? (U2是 TPS546D24A)

Q2) 数据表中有一个与"引导"相关的短语。

如果 SW 和 BOOT 之间的自举电阻值为7.5欧姆(如下面的电路所示)、这是否是电流问题(SW 引脚和 PGND 引脚之间短路)的原因?

Q3) 此外、SW 引脚和 PGND 引脚之间短路的根本原因是否存在? 您能否确认可以使用哪些方法来解决问题?

请检查。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Grady、

    由于美国假期、请允许我们在下周之前提供回复。

    同时、您是否有可以分享间歇性短路的 SW 和 VOUT 波形?  一段时间后短暂恢复还是仅在负载较高时短暂恢复?

    此致、

    Britton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Britton

    因为要与客户确认、所以回复晚了。

    我核对后发现我一年前就曾经就此问题与 E2E 进行过联系。

    (https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1190323/tps546d24a-short-issue-between-sw-and-gnd)

    (https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1202207/tps546d24a-question-about-tps546d24a-low-fet-damage/4535784?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=TPS546D24A%25252526%25252526boot#4535784)

    请注意、诸如波形、原理图和 PCB 之类的数据是在当时上传的。

    总之、当时有很多建议、但由于 SW 引脚和 PGND 引脚短路而导致 IC 死的问题仍然是间歇性发生的。

    客户进行了复印测试以改善问题、但问题没有重现、因此还没有改进、具体原因不明。

    请检查第1季度~第3季度中提出的问题是否会对缺陷现象产生影响、是否可以检查问题是否有解决方案?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    我想确保我理解您所描述的问题。  您说  

    [报价用户 id="459548" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1383048/tps546d24a-inquiry-regarding-short-occurrence-between-sw-pin-and-pgnd-pin-when-tps546d24a-low-current-load ]间歇性短路

    间歇性意味着"往返" 、但文本似乎描述的是低故障率器件损坏、导致 SW 对 PGND 永久短路而不是间歇性短路、是否正确?

    唯一的损坏是 SW 到 PGND 短路、还是您还看到 PVIN 到 SW 短路?

    关于您的问题:

    [报价 userid="459548" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1383048/tps546d24a-inquiry-regarding-short-occurrence-between-sw-pin-and-pgnd-pin-when-tps546d24a-low-current-load ]Q1、"如果 AVIN 连接到与 PVIN 或 VDD5 Ω 的同一电源、TI Ω 在 AVIN 和 PVIN 之间使用一个阻值介于1k Ω 至10k Ω 之间的最小10-µs R-C 滤波器和 AVIN 旁路电容器来降低 AVIN 输入上的 PVIN 开关噪声。" 它的确如此。
    如果没有如下电路中所示的 R-C 滤波器配置、这是否是电流问题(SW 引脚和 PGND 引脚之间短路)的原因? (U2是 TPS546D24A)[/QUOT]

    不太可能无法对 PVIN 到 AVIN 的连接进行滤波、否则会导致低侧 MOSFET 和 SW 到 PGND 节点损坏。  该电阻器的主要用途是限制 PVIN 上的开关频率噪声、防止影响由 AVIN 供电的模拟控制电路。

    [报价 USERID="459548" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1383048/tps546d24a-inquiry-regarding-short-occurrence-between-sw-pin-and-pgnd-pin-when-tps546d24a-low-current-load 如果 SW 和 BOOT 之间的自举电阻值为7.5欧姆(如下面的电路所示)、这是否会导致电流问题(SW 引脚和 PGND 引脚之间短路)?[/QUOT]

    7.5V 的自举电阻器很大、可能会导致导通时间较长或关断时间延长。  如果高 BOOT 电阻器导致 BOOT 至 SW 电容器电压较低、则可能导致高侧驱动器长时间关断、从而导致跨导和低侧 MOSFET 故障。

    以相同垂直分辨率(1或每分段2μs)监测相对于同一接地点的 SW 和 BOOT 电压、以检查 BOOT 至 SW 电压以及每分段100ns 或更短的 SW 下降沿、从而寻找跨导迹象。

    [报价 userid="459548" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1383048/tps546d24a-inquiry-regarding-short-occurrence-between-sw-pin-and-pgnd-pin-when-tps546d24a-low-current-load ]Q3) 此外、SW 引脚和 PGND 引脚间短路的根本原因是什么? 您能否确认可以使用哪些方法来解决问题?

    使用带宽限制关闭的示波器探头、监测 SW 电压的上升沿和下降沿、以寻找 SW 电压超过绝对最大额定值的迹象。

    如果 SW 节点或 PVIN - SW 差异超过其绝对最大值、我们可以研究一些方法来减少会导致这种情况发生的谐振和振铃。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Peter

    有一些困惑、因此我想再次解释一下。

    当生产约1000个器件时、现场会出现约4到5个缺陷。

    SW 和 PGND 收缩、导致 IC 永久消失。

    只有 SW 和 PGND 会导致衰减。 (PVIN 和 SW 没有短路。)

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    两种最可能的原因是由于振铃而导致开关节点上的电压过高、或者由于高侧 FET 关断期间 BOOT 到 SW 电压损失而导致跨导、从而导致跨导。

    SW 节点上升沿和下降沿期间相对于同一 GND 的 BOOT 和 SW 电压的高]分辨率应提供应用中出现的指示。