This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22811:SLVMDX4.ZIP 模型是否适用于直流扫描分析?

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1385834/tps22811-will-slvmdx4-zip-model-will-work-for-dc-sweep-analysis

器件型号:TPS22811

工具与软件:

您好!

我下载了 SLVMDX4.ZIP 模型并将其导入到 LTSpice 工具中用于我们的仿真。 我们能够使用此工具在 LTSPICE 中进行瞬态分析。 请告诉我、我们是否可以在 LTSPICE 中的同一模块上执行直流扫描分析、因为在执行直流扫描分析时无法获得适当的结果?

谢谢

Sagar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sagar:

    如果瞬态分析使用 LTspice、则完整模型也应起作用。 我还必须在终端检查这一点。 我会在一周结束时回复您。

    此致、
    Arush

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sagar:

    您能否分享错误消息? 我问了一位从事大量 SPICE 建模的同事。 他认为这不是 与 Pspcie-LTspice 相关的问题、更有可能是收敛问题。  

    此致、
    Arush

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arush

    这里绿色是输入、我将从11V 扫描到14V、而蓝线为 O/P

    在交流分析中、我能够看到 O/P 处的电流和 O/P 处的电压

    谢谢

    Sagar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sagar:

    让我在最后使用 pspice 尝试这一点。  

    此致、
    Arush

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sagar:

    我能够在我的系统上运行该仿真、在 pspice 中很好。 我没有 LTspice。 您是否可以尝试为 TI 使用 pspice。

    此致、
    Arush