This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55340:针对12Vin、38Vout、1A out 用例的 Webench 仿真结果输出超过100V

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS55340

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1387226/tps55340-webench-simulation-for-12vin-38vout-1aout-use-case-resulted-output-over-100v

器件型号:TPS55340

工具与软件:

大家好、升压 DCDC 团队、

我的一个客户使用 TPS55340升压直流/直流转换器、并希望在新模型中采用以下条件并进行了 WEBENCH 仿真。

- 12V 输入电压、38V 输出电压、1A 输出电流(升压 DCDC)

但针对"启动"和"阶态"的 WEBENCH 仿真结果显示 Vout 脉冲较高、大约>100V。

他们想知道他们所看到的仿真结果是否只是 由于仿真器本身而"发生"的结果、或者由于使用了几乎最大的输出额定值而产生了系统影响?

您会检查并告诉我这一点吗?

此致、

Ernest Cho。