This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3409EVAL:寻求适用于医疗设备的 LED 驱动器。

Guru**** 2813915 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3409

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1386931/lm3409eval-seeking-led-driver-for-medical-equipment-use

器件型号:LM3409EVAL
主题中讨论的其他器件:LM3409

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

我目前需要能够满足特定要求的 LED 驱动器。 驱动器应能够提供超过1.0A 的最大输出并支持低电平模拟调光(0~10%)。

我所开发的应用需要具备模拟调光特性且适用于医疗设备的1安培 LED 驱动器。 驱动器应能够同时运行4个 LED。

目前、我正在使用 LM3409演示板。 但我会遇到输出纹波以及无法在模拟调光下实现零电流的问题。

我想知道是否有人遇到过类似的问题并找到了这些问题的解决方案。

最后、我的目标是找到一个能够提供0到1A 输出的驱动器。 如果有人推荐合适的 IC 或任何可以帮助我的技术文档、我将不胜感激。

请注意、我打算使用电位器实现模拟调光。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Siddharth:

    • 您是否已经捕获了问题的波形、如 Iout、Viadj、COFF、SW? 您的测试设置或测试条件是什么? 请提供有关此测试问题的更多详细信息。
    • 据我所知、您的应用只需要模拟调光(0%-10%)、 您的终端设备和输入/输出电压是多少? 请分享更多应用信息以便更好地推荐。

    BR、

    黑利。