This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25504:设计工具 SLURAQ1未提供

Guru**** 2502295 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25504, BQ25570, BQ25505

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1386849/bq25504-design-tool-sluraq1-not-available

器件型号:BQ25504
Thread 中讨论的其他器件: BQ25570BQ25505

工具与软件:

如上所述、当我下载设计工具时、我收到了"看起来我们遇到了一些阻力"消息。

这是为下载"bq25504设计帮助 v1.2 (zip)  — 117K"提供的 URL  

https://dr-download.ti.com/design-tools-simulation/calculation-tool/MD-lgYG6fNFvy/01.00.00.00/sluraq1.zip

如果能够修复链路、将不胜感激。

编辑:我还发现此 IC 的其他资源和其他类似资源(BQ25505 / BQ25570)也会出现相同的错误。

非常感谢

Tom。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、  

    感谢您提醒我们注意这一点。 我将探究原因。 平均时间是 zip 文件。

    此致、

    Juan Ospina

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。